DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3136

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric presenta per la prima volta la sua concept car a mobilità intelligente EMIRAI 4

La tecnologia di guida assistita di nuova generazione rende il trasporto più comodo e sicuro

Versione PDF (PDF:221.5KB)

TOKYO, 16 ottobre 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha presentato oggi per la prima volta la sua concept car EMIRAI 4 dotata di tecnologia di guida assistita di nuova generazione, grazie alla quale sarà possibile ridurre gli incidenti stradali e contribuire a rendere i trasporti sempre più sicuri, comodi ed ecologici. La EMIRAI 4 verrà presentata in occasione della 45° edizione del Tokyo Motor Show 2017 che si terrà nel complesso fieristico Tokyo Big Sight, dal 27 ottobre al 5 novembre.

EMIRAI 4

Interni della EMIRAI 4

Con lo slogan "Feeling with you; convenient, safe and comfortable for each one" (Sensazioni condivise; comodità, sicurezza e comfort da raccontare), lo sviluppo della nuova concept car poggia su tre campi di ricerca specifici: elettrificazione, guida autonoma e connessa. La EMIRAI 4 è dotata di tecnologie di guida assistita di nuova generazione, quali l'interfaccia uomo-macchina (HMI), il rilevamento del comportamento del conducente e il sistema di illuminazione. Le innovazioni dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) integrate nel progetto della EMIRAI 4 includono:

- Display head-up con realtà aumentata: la realtà aumentata, che si avvale di un localizzatore ad alta precisione insieme a una tecnologia di posizionamento e mappatura 3D ad alta precisione, evidenzia la strada e la rotta in bianco visualizzate sul display head-up per guidare i conducenti in sicurezza anche in condizioni meteo avverse e di scarsa visibilità.

- Display con manopola: una manopola scorrevole intuitiva permette al conducente di controllare varie funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Le funzioni accessibili tramite la manopola scorrevole possono essere facilmente modificate e accorpate in gruppi specifici, per migliorare la facilità di utilizzo del display centrale.

- Display immagini incrociate: lo specchio dielettrico con il pannello LCD diagonale e l'immagine virtuale verticale proveniente da un altro pannello LCD forniscono immagini 3D nitide dell'ambiente circostante il veicolo e avvisi facilmente visibili sotto forma di immagini verticali.

Rilevamento del comportamento del conducente

Una telecamera grandangolare interna monitora sia il conducente, sia il passeggero anteriore, mediante il rilevamento delle teste e delle posture al fine di avvertire in caso di comportamenti di guida potenzialmente pericolosi e assicura un passaggio sicuro e uniforme tra la guida automatica e quella manuale. Inoltre, questo sistema garantisce il comfort di tutti i passeggeri modificando le impostazioni dell'aria condizionata, e così via.

Sistema di illuminazione

I sensori presenti nella carrozzeria della vettura rilevano se si sta per aprire una portiera, quindi attivano un indicatore luminoso che viene proiettato sulla superficie stradale e un altro indicatore luminoso sulla carrozzeria; in questo modo i veicoli e i pedoni che si trovano nelle vicinanze possono immediatamente accorgersi dell'imminente apertura della portiera.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.