DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3164
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Sarà così possibile realizzare apparecchiature di potenza più piccole ed efficienti per automotrici e sistemi di alimentazione elettrica
TOKYO, 31 gennaio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato un modulo semiconduttore di potenza completamente in carburo di silicio (SiC) da 6,5 kV che si ritiene possa offrire la densità di potenza più elevata al mondo (calcolata in base a corrente e tensione nominale) tra i moduli semiconduttori con valori compresi tra 1,7 kV e 6,5 kV. Il raggiungimento di una densità di potenza senza precedenti è possibile grazie alla struttura originale del modello, che prevede un transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo (MOSFET) e un diodo integrati su un unico chip, nonché al pacchetto appena sviluppato. Secondo Mitsubishi Electric il modulo consentirà la realizzazione di apparecchiature di potenza più piccole ed efficienti sotto il profilo energetico per automotrici ad alta tensione e sistemi di alimentazione elettrica. In futuro l'azienda continuerà a sviluppare ulteriormente la tecnologia e a condurre test di affidabilità.
Densità di potenza | Perdita di potenza | Frequenza operativa presunta | |
---|---|---|---|
Modulo Full-SiC | 1,8* | 1/3 | 4 |
Tradizionale modulo IGBT in silicio | 1** | 1 | 1 |
Nota: valori normalizzati in base ai valori corrispondenti del tradizionale modulo IGBT in silicio di Mitsubishi Electric
*Corrisponde a 9,3 kVA/cm3
**Corrisponde a 5,1 kVA/cm3
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.