DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3208

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sta per lanciare il modulo TFT-LCD WXGA da 7,0 pollici a colori

Ideale per strumenti di misurazione versatili e dispositivi industriali per esterni

Versione PDF (PDF:295.7KB)

TOKYO, 22 agosto 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD WXGA da 7,0 pollici per applicazioni industriali, come strumenti di misurazione e dispositivi per esterni, e altro ancora. Il modulo sarà in grado di offrire una combinazione senza precedenti di WXGA ad alta risoluzione (1.280 × 768 punti), angoli di visione estremamente ampi di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2, rapporto di contrasto elevato (1000:1), gamma di temperature di esercizio versatile, compresa tra -40 e 80 gradi Celsius, con un'elevata resistenza alle vibrazioni. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 20 settembre attraverso gli uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric
AA070TA11

Il nuovo modulo TFT-LCD è in grado di soddisfare la domanda crescente del mercato di applicazioni e installazioni versatili che necessitano di caratteristiche quali alta risoluzione, angoli di visione ampi, alta luminosità e alta resistenza alle vibrazioni e alle temperature estreme.

Oggi Mitsubishi Electric offre 34 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.

Caratteristiche del prodotto

1)
Alta risoluzione, angoli di visione estremamente ampi, alta luminosità per diversi tipi di strumenti di misurazione e installazioni
- Lo schermo WXGA ad alta risoluzione 1.280 (H) x 768 (V) consente di gestire efficacemente grandi quantità di dati
- Gli angoli di visione estremamente ampi di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, garantiscono un'eccellente visibilità per una vasta gamma di installazioni
- Elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2 e rapporto di contrasto elevato (1000:1) per un'eccellente visibilità in ambienti luminosi. Il rapporto di regolazione intensità compreso tra 1 e 100% garantisce la visibilità a qualsiasi livello di luminosità dell'ambiente
- La retroilluminazione LED di recente progettazione migliora l'efficienza della luminosità del 30% (rispetto alla retroilluminazione LED convenzionale con la stessa luminosità) e permette di ottenere un basso consumo energetico
2)
Ampia gamma di temperature di esercizio ed elevata resistenza alle vibrazioni per dispositivi industriali per esterni
- I componenti robusti ne permettono l'uso in ambienti estremi con temperature comprese tra -40 e 80 gradi Celsius
- Il progetto meccanico ottimizzato consente di ottenere una resistenza alle vibrazioni elevata, pari a 6,8 Gs (7 volte superiore al valore di 1,0 Gs dei prodotti "AA..." di Mitsubishi Electric) per i montaggi a compressione (la periferica LCD viene premuta dalla parte posteriore per il fissaggio al telaio) o a 2 Gs per i montaggi laterali (fissaggio al telaio tramite fori laterali)

Programma di vendita

Prodotto Modello Driver LED Spedizioni dei campioni
Modulo TFT-LCD WXGA da 7,0 pollici AA070TA01 Implementato 20 settembre 2018
AA070TA11

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.