DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3234

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia i moduli TFT-LCD SVGA a colori da 10,4 pollici con pannello touchscreen capacitivo proiettato per applicazioni industriali

La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm

Versione PDF (PDF:293.0KB)

TOKYO, 12 dicembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD SVGA a colori da 10,4 pollici, dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura di spessore fino a 5 millimetri. I nuovi moduli sono stati progettati per applicazioni industriali, quali macchine utensili per sistemi di misurazione, apparecchiature per l'edilizia, veicoli agricoli, automazione di fabbrica, oltre che per i sistemi POS. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 gennaio 2019, attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

AA104SL02DDE11
Modulo TFT-LCD a colori di Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato

I nuovi moduli potranno soddisfare la crescente domanda dei settori industriali di vetri di copertura più spessi e resistenti e che consentano agli operatori di facilitare l'utilizzo del pannello touchscreen con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con quando lo schermo del modulo è bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità del pannello touchscreen all'avanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione. I moduli TFT-LCD VGA e XGA a colori da 10,4 saranno anche disponibili come opzione per soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti.

Caratteristiche del prodotto

1)
I pannelli touchscreen capacitivi proiettati garantiscono una migliore operabilità
- Vetro di copertura dello spessore di cinque millimetri per l'utilizzo in condizioni difficili
- Funzionamento con tocco in dieci punti che permette un rilevamento accurato
- Alto livello di operabilità anche con i guanti o con lo schermo bagnato
2)
Soluzione touchscreen completa
- Una soluzione unica TFT-LCD, pannello touchscreen e scheda di controllo
- Optical bonding opzionale* che assicura immagini più nitide in ambienti luminosi
- Il vetro di copertura temperato e il trattamento antiriflesso e antimacchia della superficie permettono l'uso del prodotto in diverse applicazioni
- TFT-LCD, pannello touchscreen PCAP, vetro di copertura e dispositivo di controllo del tocco installati in fabbrica assicurano un'affidabilità superiore
* Bonding con resina per il modulo TFT-LCD, sensore pannello touchscreen e vetro di copertura

Programma di vendita

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Luminosità (cd/m2) Spedizione
TFT-LCD
Moduli dotati di
pannello touchscreen
capacitivo proiettato
AA104SL02DDE11 10,4 pollici SVGA 560 31 gennaio 2019
AA104SL12DDE11 960

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.