DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3237

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa un amplificatore GaN in banda ultra-larga a controllo digitale per le stazioni base per telefonia mobile

Si prevede che contribuirà alle comunicazioni a elevata capacità e a ridurre il consumo energetico delle stazioni base per telefonia mobile

Versione PDF (PDF:206.3KB)

TOKYO, 10 gennaio 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato un amplificatore basato su nitruro di gallio (GaN) in banda ultra-larga a controllo digitale per la prima volta nel mondo*; l'amplificatore è compatibile con una gamma leader a livello mondiale di bande inferiori a 6 GHz, in particolare per i sistemi per le comunicazioni mobili di quinta generazione (5G). Con un rendimento di potenza** superiore al 40%, si prevede che questo amplificatore contribuirà alle comunicazioni a elevata capacità e a ridurre il consumo energetico delle stazioni base per telefonia mobile.

* Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 10 gennaio 2019
** Livello di potenza in uscita equivalente a un segnale modulato con rapporto tra potenza di picco e potenza media (PAPR) di 6,5 dB

Amplificatore GaN in banda ultra-larga a controllo digitale

Caratteristiche principali

1)
La nuova modulazione del carico consente di ottenere il funzionamento in banda larga e contribuisce alle comunicazioni a elevata capacità
- Il nuovo amplificatore GaN in banda ultra-larga a controllo digitale di Mitsubishi Electric si avvale di un circuito di modulazione del carico avanzato con due transistor paralleli basati su nitruro di gallio (GaN). Il circuito estende la larghezza di banda della modulazione del carico, fattore fondamentale per il funzionamento ad alta efficienza dell'amplificatore, per la banda larga (1,4-4,8 GHz).
- Il funzionamento in banda larga dell'amplificatore supporta diverse bande di frequenza.
2)
Il controllo digitale abilita un funzionamento a elevata efficienza e riduce il consumo di energia delle stazioni base per telefonia mobile
- I segnali in ingresso a controllo digitale per l'amplificatore permettono una modulazione del carico a elevata efficienza superiore al 40%, oltre il 110% della banda passante frazionaria. Il controllo digitale utilizza la funzione di apprendimento basata su Maisart®***.
- L'efficienza migliorata dell'amplificatore contribuisce a ridurre il consumo di potenza nelle stazioni base per telefonia mobile.
*** Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea una tecnologia all'avanguardia)

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.