Driver di crescita

Sistemi per l'automazione industriale

Riepilogo

Un'offerta variegata

Mitsubishi Electric fornisce da anni una competenza unica nel campo dell’automazione industriale offrendo un'ampia gamma di prodotti, da singoli componenti a soluzioni integrate globali.
Comprendendo le sfide che devono affrontare i nostri clienti, abbiamo continuato a sviluppare prodotti altamente tecnologici, sistemi e soluzioni avanzate per soddisfare le esigenze dei clienti, aumentare la produttività e garantire la massima efficienza per una grande varietà di applicazioni.

Assistenza in tutto il mondo

La nostra rete globale di assistenza è pronta a supportare i clienti con centri dislocati in ogni parte del mondo. Grazie ai centri di assistenza distribuiti in ben 25 Paesi, offriamo un servizio completo pre e post vendita, e cooperiamo strettamente con gli uffici vendite, le filiali e le agenzie locali.
I prodotti FA di Mitsubishi Electric sono disponibili in tutti i paesi e la nostra rete di assistenza supporta le imprese di tutto il mondo con riparazioni, formazione tecnica (in lingua locale) e informazioni volte a potenziare i centri di produzione locali.

e-F@ctory

La nostra soluzione e-F@ctory si basa sul concetto di "fabbrica intelligente" con l'utilizzo di big data su base IoT. e-F@ctory ottimizza la produzione integrando tutti i dispositivi e le apparecchiature coinvolte nello sviluppo, nella produzione, nella logistica e in molto altro, analizzando e sfruttando l'enorme quantità di dati raccolti. L'esperienza e le tecnologie di Mitsubishi Electric permettono di connettere i dati di produzione con l’IT migliorando la qualità, riducendo i tempi di fermo ed aumentando la produttività. Questo ha dato il via ad una produzione di nuova generazione che include personalizzazione in serie, manutenzione preventiva e tracciabilità.

Prodotti

Sistemi per l'automazione industriale

Storia

1924

Viene fondato lo stabilimento di Nagoya Works per la produzione in serie di motori per scopi generici.

1933

Viene avviata la produzione di motorini di avviamento magnetici.

1943

Viene fondato lo stabilimento di Fukuyama Works.

1952

Inizia la produzione di trasformatori.

1964

Viene avviata la fabbricazione di EDM (Electrical Discharge Machines, macchine per elettroerosione).

1978

Viene lanciata la produzione di controllori programmabili.

1979

Avviata la fabbricazione di macchine di lavorazione a laser.

1981

Viene perfezionata la produzione di macchine di lavorazione a laser.

1981

Inizia la produzione di robot industriali.

1983

Inizia la produzione di servoamplificatori AC.

1992

Avviata la fabbricazione di Motion Controller.

1992

Inizia la produzione di HMI (Human-Machine-Interface, interfaccia uomo-macchina).

2003

Viene introdotto e-F@ctory.

Ricerca e sviluppo / Tecnologie

Grazie a questa tecnologia, i robot industriali possono eseguire un assemblaggio veloce con destrezza simile a quella degli umani

Applicando la tecnologia IA, abbiamo sviluppato un algoritmo di controllo veloce del ritorno di forza per i robot industriali.

Nuovi software e prodotti di edge-computing

L'elaborazione avanzata dei dati dell'impianto di produzione contribuisce ad assicurare la manutenzione preventiva e la qualità dei prodotti.

Mitsubishi Electric insieme ad altre cinque società fonda l'Edgecross Consortium

Per creare nuovo valore aggiunto, abbiamo superato la compartizione tra aziende e settori, massimizzando la tecnologia di edge computing.

Il nuovo controller programmabile MELSEC Serie iQ-R per scopi generici

Consente di realizzare una configurazione di sistema ridondante conforme agli standard di sicurezza internazionali

Un sostegno alla produzione intelligente nelle aziende cinesi grazie e-F@ctory

Presentazione dell'area dimostrativa e-F@ctory presso il Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing.

Gli ultimi trend in sistemi e-F@ctory e prodotti FA

Il PLC di sicurezza MELSEC Serie iQ-R, lo sviluppo di "GX Works3", le nuove funzionalità del terminale operatore grafico "GOT2000 Series" e altro...