Driver di crescita
Dai generatori di energia a turbine ai sistemi di monitoraggio e controllo per le centrali elettriche, la nostra gamma di prodotti e sistemi per generare elettricità contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre l'impatto ambientale.
Poiché il mondo è orientato alle energie rinnovabili e alla riduzione dell'impatto ambientale, i sistemi di produzione di energia hanno il dovere di fornire alimentazione stabile e di alta qualità. I nostri prodotti e sistemi per la trasmissione di energia, come le apparecchiature di comando e i trasformatori, forniscono l'efficienza e la qualità richiesta.
Ottimizzare l'energia attraverso le smart grid. La nostra offerta di prodotti e sistemi per la distribuzione di energia aiuta a garantire che l'elettricità arrivi là dove ce n'è bisogno, in maniera stabile e affidabile. Contribuiamo allo sviluppo di reti elettriche avanzate per supportare efficientemente il settore dell'energia e combiniamo contatori smart e altri prodotti commerciali con le ICT per promuovere un consumo energetico più intelligente.
Viene prodotto il primo generatore idroelettrico ad asse verticale di Mitsubishi Electric (2.300kVA).
Realizzata la prima apparecchiatura di comando con isolamento in gas del Giappone (GIS).
Viene implementato per la prima volta nel mondo il compensatore statico di potenza reattiva a eccitazione autonoma (STACOM) per fornitori di energia elettrica.
Viene sviluppata la dinamo a corrente continua con il volume più elevato al mondo (51,300kW).
Prime sperimentazioni tecnologiche interne per lo sviluppo di Smart Grid e Smart Community.
Inizia la costruzione della struttura di verifica della corrente continua ad alto voltaggio (HVDC) presso il Transmission and Distribution Systems Center di Amagasaki.
Presentazione del C-GIS "HS-X" da 24/36kV per i mercati di distribuzione e trasmissione dell'energia oltreoceano, del C-GIS tipo HS-X da 12 kV per il mercato estero di RMU rinnovabili e altro ancora...
Pensata per l'attuale serie di generatori a turbine VP-X e per modelli futuri, questa tecnologia contribuirà alla fornitura stabile di energia elettrica aumentando efficienza e affidabilità.
Abbiamo sfruttato la nostra esperienza del concetto originale di "e-F@ctory" per realizzare una produzione efficiente e innovativa su base IoT e aumentare la nostra quota di mercato.
Consente di abbattere drasticamente i tempi e i costi delle ispezioni aiutando inoltre ad aumentare l'affidabilità e la disponibilità dei generatori di energia.
Questa nuova struttura ci permette di entrare sul mercato mondiale dei sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) basati su convertitori di tensione (VSC).
Grazie a questo sistema, otterremo una distribuzione di energia più efficiente e sostenibile con minime perdite di energia.
Kyaw Kyaw era solito vendere candele a chi commerciava al mercato notturno. Ma il vento o la pioggia facevano spegnere la fiamma. Perciò, gli venne l'idea di vendere luce.