TOKYO, 3 marzo 2016- Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la fornitura il 3 marzo alla Kyushu Electric Power Co. del più grande sistema di accumulo di energia al mondo con una potenza di 50 MW e una capacità nominale di 300 MWh. Il sistema, che rientra in un progetto pilota mirante a equilibrare domanda e fornitura tramite sistemi di accumulo di energia di capacità elevata, è stato installato presso la sottostazione Buzen di Buzen, nella prefettura di Fukuoka.

Sistema di accumulo di energia su larga scala presso la centrale elettrica di Buzen della Kyushu Electric Power

Sistema di accumulo di energia su larga scala presso la centrale elettrica di Buzen della Kyushu Electric Power

Batterie (impilate a due a due)

Batterie (impilate a due a due)

L'impianto offre capacità di accumulo di energia simili a quelle degli impianti idroelettrici di pompaggio, migliorando l'equilibrio tra domanda e fornitura in caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il sistema di accumulo di energia ottiene un efficace controllo complessivo e una migliore efficienza operativa grazie all'utilizzo del sistema SCADA per batterie BLEnDer® RE di Mitsubishi Electric per il monitoraggio e il controllo dei moduli in un sistema a più moduli. I moduli batterie compatti (impilati a due a due) rinchiusi in container consentono inoltre di ridurre sia l'impronta ecologica dell'impianto che i tempi di installazione e i costi di costruzione.

Configurazione del sistema
Sistema SCADA per batterie Controllo efficace delle batterie tramite BLEnDer RE
Batteria allo zolfo-sodio (NaS) Potenza da 50 MW/300 MWh leader al mondo; 252 container ciascuno dei quali fornisce 200 kW con 63 unità da 4 moduli; superficie di 14.000 m2 (100x140 m); prodotta da NGK Insulators, Ltd.
Stabilizzatore di corrente 800 kW x 63 unità
Attrezzature della sottostazione Trasformatore da 66/6,6 kV x 2 unità, altre attrezzature della sottostazione da 6,6 kV

I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.