PER RILASCIO IMMEDIATO N. 3011
Supporterà le trasmissioni a lungo raggio e la riduzione delle apparecchiature di comunicazione da 100 Gbps
TOKYO, 16 marzo 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il 1° luglio avranno inizio le spedizioni di un sottoassieme trasmettitore ottico (TOSA) con diodi laser in grado di supportare le trasmissioni ottiche da 100 Gbps. Il nuovo TOSA, che dispone di quattro modulatori ad elettroassorbimento con diodi laser (EML) integrati con un multiplatore ottico, offre una delle soluzioni EML-TOSA più compatte disponibili per le applicazioni IEEE 100GBASE-ER4.
Il dispositivo verrà presentato alla Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2016 (OFC) che si terrà presso Anaheim, California, dal 20 al 24 marzo.
In risposta alla crescente necessità di installare apparecchiature di comunicazione in spazi sempre più ristretti, il nuovo TOSA con diodi laser di Mitsubishi Electric offre una capacità di trasmissione di 40 km con uno degli ingombri più ridotti tra i dispositivi presenti nel settore. Grazie a questa combinazione, si prevede una riduzione delle strutture di comunicazione da 100 Gbps e un’espansione delle reti per la trasmissione ottica ad alta velocità da 100 Gbps.
Prodotto | Modello | Caratteristiche | Data di consegna |
---|---|---|---|
EML-TOSA da 100 Gbps integrato compatto |
FU-402REA | - EML con lunghezza d'onda di 1,3 μm - Connettore LC |
1° luglio 2016 |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.