PER RILASCIO IMMEDIATO N. 3015
Contributo al funzionamento stabile delle strutture sensibili in tutto il mondo
TOKYO, 28 marzo 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la produzione dell'unità UPS numero 40.000 nel mese di febbraio 2016.
Le unità UPS sono utilizzate come sistemi di alimentazione di riserva per strutture fondamentali come centri dati e istituzioni finanziarie, in cui è assolutamente necessario disporre di un'alimentazione stabile e costante al fine di proteggere computer, apparecchiature di comunicazione e sistemi di controllo sensibili che altrimenti rimarrebbero esposti a blackout o cadute di tensione improvvise. In condizioni di funzionamento normale, le unità UPS caricano le batterie attraverso una fonte di alimentazione CA, per poi fornire, in caso di interruzione dell'alimentazione, l'elettricità accumulata.
Prime unità UPS
Ultime unità UPS (1x500 kVA)
Mitsubishi Electric produce unità UPS dal 1964, fornendo l'alimentazione a strutture sensibili in Giappone dal 1965 e in tutto il mondo dal 1985. I prodotti si sono dimostrati estremamente affidabili e preziosi, facendo pertanto guadagnare a Mitsubishi Electric il ruolo di costruttore nazionale di punta e consentendo all'azienda di accaparrarsi una sostanziosa quota di mercato in Giappone negli ultimi 20 anni.
In futuro, Mitsubishi Electric ha come obiettivo essere presente nelle infrastrutture elettriche di tutto il mondo attraverso un ulteriore miglioramento nell'affidabilità, nei servizi di manutenzione e nelle prestazioni dei suoi prodotti.
1964 | Itami Works avvia la produzione di UPS |
---|---|
1965 | Prima unità consegnata in Giappone |
1979 | Produzione trasferita a Kobe Works |
1985 | Primo ordine ricevuto da Mitsubishi Electric Sales America Avvio della commercializzazione di unità UPS all'estero |
2001 | Produzione dell'unità numero 10.000 |
2007 | Produzione dell'unità numero 20.000 |
2012 | Produzione dell'unità numero 30.000 |
2015 | 50° anniversario dell'avvio della commercializzazione di unità UPS in Giappone, 30° anniversario della commercializzazione di unità UPS all'estero |
2016 | Produzione dell'unità numero 40.000 |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.