DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3025
Il primo trasformatore di potenza da 765 kV prodotto negli Stati Uniti d'America negli ultimi 25 anni
TOKYO, 12 maggio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, il 29 aprile, Mitsubishi Electric Power Products, Inc. (MEPPI), una consociata di Mitsubishi Electric con sede in Nord America, ha consegnato il suo primo trasformatore di potenza da 765 kV a elevata capacità ad American Electric Power (AEP). Il trasformatore corazzato da 765 kV è stato prodotto nello stabilimento della consociata a Memphis, Tennessee. Si tratta del primo trasformatore di questa categoria prodotto da MEPPI ed è anche il primo prodotto localmente negli Stati Uniti d'America negli ultimi 25 anni. MEPPI è l'unico stabilimento negli Stati Uniti d'America* in grado di produrre trasformatori di potenza da 765 kV.
*In base a una ricerca condotta da Mitsubishi Electric il 12 maggio.
I trasformatori di potenza sono dispositivi elettrici principalmente ubicati nelle centrali elettriche o nelle sottostazioni che consentono di supportare un'alimentazione elettrica efficiente. Mitsubishi Electric produce trasformatori corazzati e a colonne. I trasformatori corazzati permettono la realizzazione di un design compatto, basse perdite di energia e offrono un'elevata capacità antisismica grazie al loro design adattabile.
Il nuovo trasformatore da 765 kV presenta un design corazzato adatto a contenere il nucleo in ferro, l'avvolgimento e l'isolatore, e ha una capacità di tensione di 765 kV e una potenza di 750 MVA.
La Power Transformer Division di MEPPI ha iniziato l'attività ad aprile del 2013. Sfruttando la propria esperienza e competenza nella fornitura di trasformatori di potenza corazzati da 500 kV e 345 kV monofase sul mercato nordamericano, MEPPI è stata in grado di realizzare questo nuovo trasformatore di potenza a elevata capacità da 765 kV.
In futuro, Mitsubishi Electric espanderà ulteriormente l'attività di produzione di trasformatori di potenza altamente affidabili per contribuire alla sicurezza della distribuzione elettrica in Nord America.
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.