DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3029
Il primo modulo MOSFET che consente il montaggio automatico sulle schede a circuito stampato dei ricetrasmettitori professionali
TOKYO, 15 giugno 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, a partire dal 1° luglio, metterà in commercio i nuovi moduli MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) a radiofrequenza (RF) al silicio ad alta potenza di uscita che possono essere montati automaticamente sulle schede a circuito stampato delle apparecchiature radio professionali. Essendo i primi modelli MOSFET nella categoria di potenza da 60 W a offrire questa possibilità (secondo una ricerca svolta da Mitsubishi il 15 giugno), si prevede che questi moduli consentiranno di aumentare la produttività dei fabbricanti di apparecchiature radio professionali poiché si elimina la necessità di viti e di altri processi di montaggio. Saranno disponibili in coppia due tipi di moduli che forniscono i circuiti per il trasmettitore di un'apparecchiatura ricetrasmittente professionale.
Gli amplificatori ad alta potenza per le apparecchiature radio professionali vengono solitamente montati nei propri armadietti con delle viti; da tempo venivano richieste soluzioni di montaggio più efficienti. Oltre a rispondere a questa esigenza, i nuovi moduli MOSFET di Mitsubishi Electric aiuteranno a ridurre le dimensioni e il consumo energetico dell'apparecchiatura radio.
Frequenza operativa |
Modello* | Specifica | Spedizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio |
Potenza di ingresso |
Potenza di uscita |
Efficienza di potenza |
|||
135-175 MHz | RA05H1317MS1 | 12,5 V | 10 mW | 85 W | 60% | 1° luglio |
RA60H1317MS1 | ||||||
378-470 MHz | RA05H3353MS1 | 53% | ||||
RA60H3847MS1 | ||||||
440-527 MHz | RA05H3353MS1 | 52% | ||||
RA60H4453MS1 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.