DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3037
Consentirà velocità di trasmissione più rapide nelle apparecchiature di comunicazione mobili per esterni
TOKYO, 20 luglio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che dal 1° settembre inizierà la spedizione dei diodi laser a retroazione distribuita (DFB) a 25 Gbps per la trasmissione ottica tra stazioni base e uffici centrali nelle reti di accesso radio all'interno dei sistemi di telecomunicazione mobile.
Diodo laser DFB da 25 Gbps (ML764AA58T)
I ricetrasmettitori di apparecchiature di comunicazione per le reti mobili di prossima generazione devono supportare trasmissioni a 25 Gbps, fornire prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica esterna e avere caratteristiche di compattezza. A fronte di tali esigenze, il nuovo diodo laser DBF TO-CAN di Mitsubishi Electric offre la modulazione a 25 Gbps, una gamma di temperature di esercizio da -20 a 85 gradi Celsius senza pari nel settore e dimensioni del package conformi allo standard SFP28 per i ricetrasmettitori compatti a 25 Gbps.
Prodotto | Modello | Caratteristiche | Data di spedizione |
---|---|---|---|
Diodo laser DFB a 25 Gbps | ML764AA58T | - Lunghezza d'onda 1310 nm - Package TO-CAN φ5,6 mm |
1° settembre 2016 |
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.