TOKYO, 27 luglio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di una linea con un marchio nuovo, D-SMiree ─ Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology (Sistema per la rete di distribuzione in corrente continua a media tensione Diamond-Smart per un'ecologia economica, affidabile e innovativa) ─ per sistemi di distribuzione in corrente continua a media e bassa tensione (MT/BT CC) con tensioni di 1.500 V CC e inferiori.

Lo sviluppo dei prodotti e il relativo collaudo, oltre che la presentazione e la promozione dei sistemi di distribuzione in corrente continua, saranno gestiti presso la DC Development and Demonstration Facility, inaugurata a luglio presso il Power Distribution Systems Center di Mitsubishi Electric a Marugame, Prefettura di Kagawa, Giappone. Si prevede che le vendite D-SMiree dei sistemi di distribuzione MT/BT CC raggiungeranno la cifra di 10 miliardi di yen, o di circa 94,1 milioni di dollari, entro il 2025.

D-SMiree Development and Demonstration Facility

In linea con la crescente importanza dei centri di elaborazione dati e dei servizi cloud, oltre che dei piani di continuità aziendale delle multinazionali, in particolar modo dopo il grande terremoto nel Giappone orientale del 2011, si sta rivolgendo l'attenzione ai sistemi di generazione a energia solare che includono batterie di accumulo ed edifici con consumo netto di energia nullo. Di conseguenza, i sistemi di distribuzione in corrente continua costruiti nel rispetto dell'ambiente e che combinano energia rinnovabile e accumulatori elettrici, stanno ottenendo una popolarità sempre maggiore.

Mitsubishi Electric sta contribuendo alla crescita dell'ecosistema in corrente continua sfruttando al meglio tecnologie che, in origine, erano state sviluppate per la generazione di energia CC, per i circuiti ad alta velocità per le ferrovie e per i sistemi energetici dei centri di elaborazione dati. Ora D-SMiree unisce queste iniziative in un unico marchio.

La struttura di Marugame si occuperà di sviluppare sistemi di distribuzione MT/BT CC della prossima generazione per la distribuzione di energia in CC che si basano su affidabilità migliorata, caratteristiche ecologiche e convenienza. Le tecnologie avanzate intelligenti di tipo smart grid e i sistemi di batterie di accumulo saranno integrati in soluzioni avanzate e super-efficienti con i seguenti obiettivi:

- Generazione di energia ─ Facilità di interconnessione tra fonti di energia rinnovabile quali solare, eolica, celle a combustibile, senza necessità di sincronizzazione elettrica
- Immagazzinamento di energia ─ Funzionamento altamente efficiente delle batterie di accumulo sfruttando la generazione di energia del sistema di gestione energetica e le funzioni di previsione del fabbisogno
- Efficienza ─ Perdita elettrica ridotta grazie alla conversione di potenza ridotta rispetto ai tradizionali sistemi di distribuzione CA

La linea D-SMiree includerà prodotti e sistemi applicabili, includendo inoltre i sistemi a 380 V che vengono sottoposti a collaudo di verifica presso la DC Development and Demonstration Facility. Si prevede che i sistemi a 1500 V saranno introdotti sul mercato globale entro il 2017.

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.