TOKYO, 31 agosto 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato un transistor a effetto di campo ad alta mobilità elettronica basato su nitruro di gallio (GaN-HEMT) con potenza di uscita di 220 W, che offre un'efficienza tra le migliori al mondo*, per l'utilizzo nelle stazioni radio base (BTS) impiegate nei sistemi di comunicazione mobile in banda da 2,6 GHz di quarta generazione (4G). A partire dal 1° novembre verranno rilasciati dei campioni.

*Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 31 agosto 2016

Nuovo GaN-HEMT per BTS 2,6 GHz 4G (MGFS53G27ET1)

I sistemi di comunicazione mobile ad alta velocità 4G, inclusi quelli basati su Long Term Evolution (LTE) e LTE-Advanced, vengono equipaggiati con BTS a macrocelle di dimensioni sempre più ridotte al fine di aumentare la capacità di dati e di ridurre il consumo energetico. Si prevede che il nuovo GaN-HEMT di Mitsubishi Electric, altamente efficiente per BTS a macrocelle in banda da 2,6 GHz, aiuterà a realizzare BTS di dimensioni ancora più ridotte e a più basso consumo energetico.

Caratteristiche del prodotto

1)
Efficienza di classe mondiale e ottimizzazione dei transistor
-Efficienza di assorbimento elevata** pari al 74%
-L'elevata efficienza permette di ottenere sistemi di raffreddamento più semplici, con la conseguente riduzione delle dimensioni e del consumo energetico delle BTS
2)
Riduzione delle dimensioni
-Il pacchetto in ceramica senza flange riduce le dimensioni del dispositivo stesso e dei moduli amplificatori di potenza correlati
3)
Ampliamento della linea di prodotti GaN-HEMT
-Aggiunta del pacchetto in ceramica senza flange per i modelli da 220 W per BTS a macrocelle in banda da 2,6 GHz
**Misurazione load-pull

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.