DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3053
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
L'elevata potenza di uscita dei nuovi modelli aiuterà a ridurre le dimensioni delle stazioni satellitari terrestri
TOKYO, 27 settembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'ampliamento della sua linea di transistor a effetto di campo ad alta mobilità elettronica basati su nitruro di gallio (GaN-HEMT) che prevede l'inserimento di unità con potenza di uscita di 100 W e 70 W, destinate alle stazioni satellitari terrestri che utilizzano la banda Ku*. Il nuovo GaN-HEMT da 100 W offre una potenza di uscita tra le più alte attualmente disponibili, secondo una ricerca condotta e annunciata da Mitsubishi Electric il 27 settembre. Mitsubishi Electric inizierà a spedire i primi campioni il 1° ottobre.
*Banda in microonde 12-18 GHz
La domanda relativa alle comunicazioni satellitari è in aumento, in particolare per quanto riguarda la banda Ku, poiché permette una comunicazione ad alta velocità anche in condizioni avverse, quali le catastrofi naturali, oltre che in aree dove la costruzione di strutture di comunicazione si presenta difficoltosa. Negli ultimi anni è diventata più comune l'implementazione di apparecchiature per trasmettitori che utilizzano GaN-HEMT di potenza più elevata, in particolar modo per applicazioni ad alta velocità quali i sistemi per la ritrasmissione di informazioni via satellite (SNG, Satellite News Gathering).
Mitsubishi Electric intende ampliare la linea di GaN-HEMT in banda Ku per soddisfare la crescente domanda di livelli di potenza di uscita più elevati; lo farà grazie all'introduzione del modello MGFK50G3745 che vanta una potenza di uscita di 100 W, unica nel settore, e del modello MGFK48G3745 con potenza di uscita di 70 W.
Prodotto | Applicazione | Modello | Panoramica | Spedizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | Potenza di uscita satura |
Guadagno lineare |
||||
GaN- HEMT in banda Ku |
Stazioni satellitari terrestri |
MGFK50G3745 | 13,75-14,5 GHz |
50,0 dBm (100 W) |
10,0 dB | 1° gen. 2017 |
MGFK48G3745 | 48,3 dBm (70 W) |
10,0 dB | 1° ott. 2016 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.