DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3059

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Il nuovo ascensore NEXIEZ-GPX di Mitsubishi Electric elimina la necessità di un locale macchine

Destinato a edifici con un numero medio o limitato di piani in America Latina

Versione PDF (PDF:166.9KB)

TOKYO, 13 ottobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 17 ottobre lancerà sul mercato dell'America Latina il NEXIEZ-GPX, un ascensore senza locale macchine (MRL) destinato a edifici con un numero medio o limitato di piani. Lo scopo è di raggiungere vendite annuali pari a 300 unità entro il 2018. I prezzi saranno disponibili previo preventivo.

Ascensore NEXIEZ-GPX

Caratteristiche principali del NEXIEZ-GPX

1)
Le caratteristiche rispondono alle esigenze del mercato dell'America Latina
-Il modello MRL non necessita di un locale macchine sul tetto per rispettare le restrizioni sull'altezza degli edifici
-Il tetto aerodinamico, tridimensionale e i faretti a LED si integrano alla perfezione alle diverse architetture più diffuse nel mercato dell'America Latina
2)
Maggiore competitività del prodotto grazie alla produzione locale
-La competitività di prezzi e tempi di consegna si realizza attraverso progettazione e produzione locali presso le società sussidiarie in Messico, MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (MELMEX)
3)
Risparmio energetico
-I faretti a LED riducono il consumo energetico dell'88% rispetto alla tradizionale illuminazione a incandescenza
-La macchina a trazione diretta a magneti permanenti riduce il consumo energetico

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.