DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3062
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Dotati di sensibilità e funzione di tocco leader del settore e di un vetro di copertura dello spessore massimo di 5 mm
TOKYO, 25 ottobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori WXGA da 10,6 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura con spessore fino a 5 millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 30 novembre attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Modulo TFT-LCD a colori con pannello touchscreen capacitivo proiettato
Questi nuovi moduli sono stati progettati per soddisfare la crescente domanda del settore di un vetro di copertura spesso e che consenta agli operatori l'utilizzo del prodotto con i guanti. Essi consentono inoltre di migliorare la sensibilità multitocco e di renderla più accurata anche con lo schermo bagnato. La combinazione di queste capacità di tocco all'avanguardia e delle note tecnologie TFT-LCD di Mitsubishi Electric potrà soddisfare diversi scenari di applicazioni e installazioni.
Prodotto | Modello | Dimensioni display |
Risoluzione | Driver LED | Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati |
AA106TA01DDA11 | 10,6 pollici | WXGA | Fornito | 30 novembre 2016 |
AA106TA11DDA11 | - |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.