DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3066
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Gli occhiali intelligenti AR aiutano a ridurre il carico di lavoro e a confermare la precisione dei dati
TOKYO, 7 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato una tecnologia di supporto per la manutenzione che si avvale della realtà aumentata (AR), basandosi su un modello tridimensionale che consente al tecnico che indossa gli occhiali intelligenti di confermare l'ordine di ispezione su un display AR e quindi di immettere i risultati tramite comandi vocali. Questa tecnologia aiuta a ridurre il carico di lavoro e a evitare errori di immissione grazie al fatto che i dati possono essere inseriti tramite comandi vocali, anche in ambienti rumorosi. Si prevede che il sistema potrà essere utilizzato per una serie di lavori di manutenzione, quali ispezioni degli impianti di trattamento delle acque e degli impianti elettrici degli edifici.
Nuova tecnologia | Tecnologia convenzionale | |
---|---|---|
Funzione | Display AR basato su modello tridimensionale | Display AR bidimensionale |
Riconoscimento vocale con tecnologia di apprendimento approfondito | Riconoscimento vocale basato su un semplice modello statistico (modello di Markov nascosto) |
|
Prestazioni | Posizionamento oggetto con errore massimo di 1,2 cm a 60 cm | Posizionamento oggetto con errore massimo di 4,0 cm a 60 cm |
Precisione del 95% a un massimo di 85 dbA | Precisione del 90% a un massimo di 85 dbA |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.