DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3071

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric fornisce lo schermo Diamond Vision all'Happy Valley Racecourse dell'Hong Kong Jockey Club

Questo straordinario schermo ad alta risoluzione migliorerà moltissimo la visione delle corse

Versione PDF (PDF:225.9KB)

TOKYO, 8 dicembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'avvenuta installazione di un nuovo schermo Diamond Vision™ di 6 metri per 54 presso l'Happy Valley Racecourse dell'Hong Kong Jockey Club (HKJC) a Hong Kong. Lo schermo, che offre una risoluzione di circa 3,5 volte maggiore (1,5 volte maggiore x 2,3 volte maggiore) e un contrasto di 1,5 volte maggiore rispetto al sistema corrente, garantirà un divertimento eccezionale agli spettatori appassionati di corse ippiche, inoltre fornirà informazioni chiare, ad esempio le probabilità di vittoria e le condizioni di gara.

Schermo Diamond Vision all'Happy Valley Racecourse

I rapporti tra Mitsubishi Electric e HKJC risalgono al 1983, quando l'azienda installò il primo schermo di grandi dimensioni al mondo per le competizioni ippiche nell'Happy Valley Racecourse. Nel corso degli anni, l'HKJC ha apprezzato il grande valore delle eccezionali prestazioni e affidabilità del sistema Diamond Vision. Si tratta del terzo progetto di rinnovo consecutivo che l'Happy Valley Racecourse affida a Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric ha installato schermi Diamond Vision in più di 950 luoghi nel mondo, ad esempio presso il Tokyo Dome, il 1535 Broadway a Times Square, a New York e l'NRG Stadium di Houston.

Specifiche del prodotto

Prodotto Diamond VisionTM
Dimensioni 53,76 m (L) x 6,08 m (A); 326,9 m2
Elemento ad emissione luminosa LED a colori (LED con parte esterna nera*)
Configurazione pixel 10 mm dot pitch; tipo SMD
Pixel 3.268.608 px; 5,376 (L) x 608 (A)
Luminosità (regolazione) 6.000 cd/m2 (256 livelli)
Densità di pixel 10.000 px/m2
Elaborazione (scala di grigi) 65.536 livelli/colore (16 bit)
Angolo di visualizzazione ±78° in orizzontale per +26° fino a -45° in verticale

*Chip LED con parte esterna nera che consente di ridurre la luminosità quando è spento e di aumentare il contrasto quando è acceso, per una visione migliorata

Installazioni presso l'Happy Valley Racecourse HKJC

Data Pixel pitch / Elemento Dimensioni schermo (L) x (A)
Settembre 1983 90 mm; CRT** 19,5 m x 7,2 m
Settembre 1992 40 mm; CRT 19,5 m x 7,2 m
Novembre 2001 20 mm; LED 35,2 m (47,04 m dal 2009) x 8,0 m
Dicembre 2016 10 mm;
LED con parte esterna nera
53,76 m x 6,08 m

**Tubo catodico

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.