DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3073
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Tutti e tre i modelli sono in funzione nella Shanghai Tower, l'edificio più alto della Cina
TOKYO, 9 dicembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che gli ascensori Mitsubishi Electric hanno ottenuto tre titoli del GUINNESS WORLD RECORDS® per le seguenti categorie di record: Ascensore più veloce, Ascensore più alto in un edificio e Ascensore a due piani più veloce. Tutti e tre i modelli sono in funzione nella Shanghai Tower che, con i suoi 632 metri, è l'edificio più alto della Cina. Mitsubishi Electric ha ricevuto i certificati del GUINNESS WORLD RECORDS nel corso di una cerimonia che si è svolta l'8 dicembre presso la sede centrale di Tokyo.
Cerimonia di presentazione
Gli ascensori Mitsubishi Electric sono stati certificati da Guinness World Records Ltd. nella maniera seguente:
Forniti a | Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha) |
---|---|
Proprietà di | Shanghai Tower Construction & Development Co., Ltd. |
Ascensori | Un totale di 114 unità: - 3 ascensori navetta ad alta velocità fino alla piattaforma panoramica, 1 dei quali in grado di viaggiare a velocità fino a 1.230 m/min (la velocità può essere controllata in base alle condizioni del traffico) e 2 a una velocità di 1.080 m/min - 64 ascensori a media e alta velocità che viaggiano a una velocità compresa tra 150 e 480 m/min, inclusi 2 ascensori di emergenza che percorrono una distanza totale di 578,55 metri - 20 ascensori a due piani, tra i quali 8 che viaggiano a una velocità di 600 m/min - 27 ascensori a bassa velocità che viaggiano a una velocità massima di 105 m/min |
Produttori | Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. |
Installatore | Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.