DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3075

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare il diodo laser ad alta potenza per proiettori a luce rossa da 639 nanometri

Potenza senza precedenti a emissione continua di lunghezza d'onda da 2,1 W, con luce rossa brillante da 639 nanometri

Versione PDF (PDF:160.8KB)

TOKYO, 14 dicembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° febbraio 2017 lancerà sul mercato un diodo laser (LD) a emissione continua di lunghezza d'onda (CW), il prodotto ML562G85, che offre una potenza di uscita da record mondiale, pari a 2,1 W, con luce rossa brillante da 639 nanometri (nm) per proiettori. Le caratteristiche del colore rosso puro del diodo laser e di basso consumo energetico saranno certamente adatte per i proiettori laser per grandi siti che richiedono un'elevata luminosità.

Diodo laser rosso ad alta potenza con lunghezza d'onda di 639 nm (ML562G85)

È stata una grande sfida produrre diodi laser (LD) rossi che offrissero una potenza elevata ad alte temperature utilizzando una lunghezza d'onda di emissione che non superasse 640 nm, il valore massimo preferito per ottenere la luminosità necessaria. Mitsubishi Electric ha sviluppato con successo il nuovo diodo laser (LD) rosso a emissione continua di lunghezza d'onda (CW) ad alta potenza in grado di funzionare ad alte temperature utilizzando la nuova tecnologia ad alta potenza, inclusa una struttura del diodo laser ottimizzata.

Caratteristiche del prodotto

1)
Potenza di 2,1 W in emissione continua di lunghezza d'onda (CW) e luce rossa brillante da 639 nm
-La struttura epitassiale ottimizzata e le dimensioni dell'emettitore consentono di ottenere una potenza di uscita da record di 2,1 W (CW), di 4,2 volte maggiore rispetto al modello attualmente prodotto dall'azienda
-La luce laser ad alta luminosità da 639 nm e la potenza da 2,1 W (CW) producono 250 lumen per LD
-L'elevata efficienza wall-plug del 41 percento a 2,1 W (CW) e la bassa temperatura del case di 25 gradi Celsius aiutano a ridurre il consumo energetico del proiettore
2)
Gamma di temperature di esercizio molto estesa per diodo laser (LD) rosso, grazie a una dispersione termica migliorata
- Il grande contenitore in package TO-CAN con diametro di 9,0 mm consente di migliorare la dispersione termica
-Gamma di temperature di esercizio senza precedenti, da 0 a 45 gradi Celsius a 2,1 W (CW), rispetto all'attuale gamma dei modelli correnti compresa tra 0 e 40 gradi Celsius a 0,5 W (CW)

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.