DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3076

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Climaveneta S.p.A. e RC Group S.p.A. si preparano alla fusione e a iniziare la collaborazione con la denominazione Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. dal 1° gennaio

Versione PDF (PDF:105.4KB)

TOKYO, 16 dicembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che Climaveneta S.p.A e RC Group S.p.A., società consociate interamente controllate di MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A., si preparano alla fusione e a iniziare una collaborazione con la denominazione Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2017.

La fusione consentirà di realizzare sinergie per ottenere un rafforzamento della competitività nel settore degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) di Mitsubishi Electric, principalmente sul territorio europeo. Si prevede che tutto questo favorirà un aumento delle vendite e l'ampliamento della quota di mercato nel segmento dei chiller comfort, migliorando inoltre la competitività degli impianti di climatizzazione speciali nel segmento IT cooling.

Inoltre, la fusione rafforzerà il marchio globale tra i dipendenti, i clienti e i fornitori, grazie all'inclusione di "Mitsubishi Electric" nel nome della nuova società.

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. progetta, produce e vende impianti HVAC per applicazioni industriali e del settore IT. Fondata nel 1971, l'azienda si è distinta per i seguenti punti di forza:

-
Posizione di leadership nella quota di mercato dei chiller* in Europa, grazie al supporto di un marchio forte che si basa sull'alta qualità e sulla fedeltà dei clienti
-
Esperienza nella realizzazione di impianti di climatizzazione speciali, anche per sale server, che rappresenta uno dei suoi settori principali.
-
Tecnologie a basso consumo e rumorosità ridotta, sviluppo e progettazione eccellenti e capacità produttive altamente efficienti che facilitano la personalizzazione dei prodotti e una rapida consegna
-
Capacità di realizzare soluzioni di sistema, quali il monitoraggio a distanza di impianti HVAC

*I chiller, che consentono di mantenere la temperatura utilizzando un mezzo di riscaldamento come l'acqua, in un sistema ad anello, come denominazione generale fanno riferimento a impianti di climatizzazione centralizzati per edifici, fabbriche e altre strutture di grandi dimensioni.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.