DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3078
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
La compatibilità spettrale senza precedenti consentirà di ridurre le dimensioni e il consumo energetico delle stazioni base wireless di prossima generazione
TOKYO, 12 gennaio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) e Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) hanno annunciato oggi di avere sviluppato un amplificatore di potenza Doherty con tecnologia GaN (nitruro di gallio) a banda ultralarga per le stazioni base di prossima generazione; esso è compatibile con una gamma senza eguali nel mondo (stima aziendale) di bande di frequenza superiori a 3 GHz e consente di coprire una larghezza di banda operativa di 600 MHz. Si prevede che questa tecnologia aiuterà a ridurre le dimensioni e il consumo energetico delle stazioni base wireless di prossima generazione. I dettagli tecnici saranno presentati in occasione della IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Wireless and Radio Applications (Conferenza IEEE sugli amplificatori di potenza RF/Microonde per le applicazioni wireless e radio) (PAWR2017) durante l'evento Radio & Wireless Week (RWW) nella città statunitense di Phoenix, Arizona, dal 15 al 18 gennaio 2017.
Per soddisfare la crescente domanda di maggiori capacità wireless, le tecnologie mobili stanno passando ai sistemi di prossima generazione che aumentano la capacità per mezzo dell'assegnazione di nuove bande di frequenza superiori a 3 GHz e mediante l'uso di più bande di frequenza. In generale, gli amplificatori di potenza funzionano con minore efficienza alle frequenze più alte. Inoltre, in caso di più bande di frequenza sono necessari diversi amplificatori di potenza e, di conseguenza, le stazioni base devono essere più grandi. Per questo motivo c'è richiesta di amplificatori di potenza super-efficienti che siano compatibili con più frequenze.
Il nuovo amplificatore di potenza Doherty con tecnologia GaN a banda ultralarga di Mitsubishi Electric utilizza circuiti avanzati di compensazione della frequenza grazie all'architettura Doherty che consente di ottenere un'efficienza avanzata in una gamma di bande di frequenza molto ampia. Alla data del 12 gennaio 2017, la sua efficienza nominale di 600 MHz sopra i 3 GHz rappresentava il valore massimo a livello mondiale.
Il circuito di compensazione della frequenza del nuovo amplificatore di potenza migliora l'efficienza in una vasta gamma di frequenze e abilita prestazioni più estese di tre volte; questo per gli amplificatori di potenza Doherty è un record mondiale (600 MHz). Le prestazioni altamente efficienti su banda larga per un'amplificazione efficiente di più frequenze radio con un solo amplificatore di potenza aiuteranno a ridurre le dimensioni delle stazioni base e le esigenze di raffreddamento. I dispositivi GaN ad alta efficienza (MGFS39G38L2) di Mitsubishi Electric contribuiscono a ottenere un'efficienza di assorbimento di livello mondiale pari a più del 45,9 percento nella gamma di frequenza da 3,0 a 3,6 GHz, permettendo di ridurre il consumo energetico. Inoltre, si ottiene un rapporto di interferenza da canale adiacente (ACLR) di -50 dBc, grazie a una tecnica commerciale di predistorsione digitale (DPD) per i segnali LTE (Long-Term Evolution) a 20 MHz.
Amplificatore di potenza Doherty con tecnologia GaN a banda ultralarga | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenze | Potenza di uscita | Efficienza di assorbimento | ACLR | Segnale in ingresso |
3,0-3,6 GHz | 33,6-34,6 dBm | 45,9-50,2% | -50 dBc | 20 MHz LTE 7,5 dB PAPR (Peak-to-Average-Power-Ratio) |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.