DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3084
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Elevata resistenza alle vibrazioni, ampia gamma di temperature di esercizio e angoli di visione estremamente ampi
TOKYO, 22 febbraio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD Tough Series, un modello WVGA per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'edilizia, dei mezzi agricoli, dell'industria e altri settori. Il modulo viene fornito nelle versioni da 7,0 e 8,0 pollici e offre una resistenza alle vibrazioni massima di 6,8 Gs, ovvero sette volte maggiore rispetto ai moduli convenzionali; inoltre la gamma di temperature di esercizio è compresa tra -40 e 85 gradi Celsius e offre una combinazione senza confronti di angoli di visione orizzontale e verticale di 170 gradi. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 marzo attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Si prevede che il nuovo modulo riuscirà a rispondere alla crescente domanda del mercato dei prodotti TFT-LCD e sarà in grado di offrire maggiore resistenza a temperature estreme e alle forti vibrazioni.
*AT070MP11: 1.100 cd/m2, AT080MD11: 1.000 cd/m2
Prodotto | Modello | Dimensioni display |
Risoluzione | Luminosità (cd/m2) |
Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD Tough Series |
AT070MP11 | 7,0 pollici | WVGA | 1.100 | 31 marzo 2017 |
AT080MD11 | 8,0 pollici | 1.000 | 30 aprile 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.