DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3085
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Riduce la perdita di potenza e le dimensioni fisiche dei sistemi di alimentazione
TOKYO, 1 marzo 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un diodo a barriera Schottky in carburo di silicio (SiC-SBD) che integra una struttura a barriera Schottky con giunzione (JBS) che consente di ridurre la perdita di potenza e le dimensioni fisiche dei sistemi di alimentazione per condizionatori d'aria, sistemi fotovoltaici e altri sistemi, caratterizzato da un'efficacia immediata.
SiC-SBD (BD20060T)
SiC-SBD (BD20060S)
Serie | Modello | Package | Specifica | Spedizione |
---|---|---|---|---|
SiC-SBD | BD20060T | TO-220 | 20 A/600 V | 1° marzo 2017 |
BD20060S | TO-247 | 1° settembre 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.