DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3098

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric completa la nuova torre di collaudo ascensori presso Mitsubishi Elevator Asia (Tailandia)

Il potenziamento delle capacità di test e valutazione consentirà di accelerare lo sviluppo dei prodotti locali

Versione PDF (PDF:185.1KB)

TOKYO, 17 aprile 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il completamento di una nuova torre di collaudo ascensori presso Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), che produce ascensori e scale mobili per i mercati esterni al Giappone. La torre sarà operativa a partire dal mese di giugno. AMEC, che ha creato un centro di ricerca e sviluppo nel 2015 e una nuova fabbrica l'anno scorso, utilizzerà la nuova torre per l'esecuzione di test avanzati e funzioni di valutazione migliorate che, si prevede, consentiranno di accelerare lo sviluppo di prodotti locali.

Nuova torre di collaudo

Panoramica della nuova torre di collaudo (e della nuova fabbrica)

  Nuova torre di collaudo Nuova fabbrica
Nome Kiang Fah (in tailandese "verso il cielo") -
Superficie edificata 287 m2 (superficie calpestabile: 3.182 m2) 4.800 m2 (superficie calpestabile: 14.400m2)
Struttura Acciaio; altezza 68,3 metri
(equivalente a un edificio di 15 piani)
Acciaio; tre piani
Obiettivo Sviluppo, progettazione e valutazione di apparecchi elevatori Produzione di apparecchi elevatori (apparecchi di controllo, ecc.)
Entrata in funzione Giugno 2017 Maggio 2016
Investimento 710 milioni di baht tailandesi (THB), ovvero 2,2 miliardi di yen

AMEC occupa un ruolo centrale nella produzione di ascensori e scale mobili di Mitsubishi Electric per i mercati esterni al Giappone. Al fine di soddisfare la crescente domanda e rispondere ai requisiti di mercati specifici con progetti e caratteristiche di prodotto personalizzati, AMEC ha aumentato le sue capacità di sviluppo e progettazione grazie alla creazione di un centro di ricerca e sviluppo nell'ottobre del 2015, espandendo inoltre la sua capacità produttiva del 50 percento, arrivando fino a 20.000 unità, in seguito all'apertura di una nuova fabbrica nel mese di maggio del 2016.

L'azienda ha deciso di costruire una torre di collaudo più alta per poter valutare i modelli a media e alta velocità e affrontare la recente tendenza di costruire edifici sempre più alti, ma anche per sviluppare modelli specializzati per il mercato in espansione della riqualificazione. La nuova torre consente di ampliare la gamma di prodotti che è possibile verificare, inclusi i modelli ad alta velocità. Con il potenziamento delle capacità di sviluppo locali, AMEC prevede di ridurre i costi e i tempi.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.