DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3099
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Il modulo compatto consente di ottenere un'ampia larghezza di banda e beamforming grandangolare
TOKYO, 18 aprile 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha sviluppato un modulo compatto di antenna massiva multielementi e dispositivo a radiofrequenza (RF) che consente di ottenere un'ampia larghezza di banda e beamforming grandangolare di 800 MHz per le comunicazioni a 28 GHz nelle stazioni base radio di quinta generazione (5G). In futuro, Mitsubishi Electric confermerà le prestazioni del modulo in termini di comunicazione a elevata capacità e alta velocità, con l'obiettivo di commercializzare al più presto il prodotto. Lo stato dello sviluppo sarà presentato in occasione del Brooklyn 5G Summit* che si terrà a New York City dal 19 al 21 aprile.
* Forum di discussione delle tecnologie wireless 5G organizzato da NOKIA e NYU WIRELESS, un centro di ricerca, presso la NYU Tandon School of Engineering
Modulo di antenna massiva multielementi e dispositivo RF a 28 GHz per le stazioni base 5G (120x240x28 mm)
Per affrontare il rapido aumento del traffico mobile e realizzare servizi e applicazioni avanzati, in tutto il mondo vengono sviluppate tecnologie 5G con la previsione di commercializzarle già nel 2020. Con la tecnologia 5G sarà possibile ottenere una trasmissione ad altissima velocità di 20 Gbps, ben oltre la velocità di 3 Gbps, caratteristica della tecnologia 4G. Fondamentali sono la tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) massiva, che si avvale delle bande di frequenza per garantire la larghezza di banda, e la tecnologia MIMO che consente il multiplexing nello spazio di più segnali contemporaneamente e alla stessa frequenza, compensando una grande perdita di propagazione nelle frequenze più elevate grazie all'uso delle antenne multielementi. Il nuovo modulo di antenna e dispositivo a radiofrequenza (RF) di Mitsubishi Electric per le stazioni base 5G sarà utilizzato per la tecnologia MIMO massiva. Questo lavoro include parte dei risultati del progetto "The research and development project for realization of the fifth generation mobile communications system" (Progetto di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema per comunicazioni mobili della quinta generazione) commissionato dal Ministero degli Affari interni e delle Telecomunicazioni giapponese.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.