DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3100

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric amplia la scelta dei moduli TFT-LCD Transflective Series

Qualità delle immagini all'avanguardia del settore e ampia gamma di temperature di esercizio per applicazioni all'aperto e mobili

Versione PDF (PDF:212.1KB)

TOKYO, 20 aprile 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente dei nuovi moduli TFT-LCD Transflective Series VGA da 8,4 pollici e XGA da 10,4 pollici per applicazioni all'aperto o mobili, inclusi i veicoli agricoli, GPS per imbarcazioni, PC industriali per applicazioni mobili e altro ancora. Entrambi sono caratterizzati da immagini di altissima qualità e gamme di temperature di esercizio comprese tra -30 e 80 gradi Celsius. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 maggio attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

I moduli saranno presentati in occasione dell'esposizione 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight, dal 10 al 12 maggio.

Moduli TFT-LCD Transflective Series a colori di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric prevede di poter soddisfare l'aumento della domanda del mercato per i nuovi moduli transflettivi TFT-LCD che offrono una visibilità di qualità superiore all'aperto, una durata prolungata della batteria e basso irraggiamento di calore per garantire la massima versatilità di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

1)
Qualità delle immagini all'avanguardia del settore e basso consumo energetico per l'uso all'aperto
- La riflessione della luce ambiente produce immagini estremamente nitide in ambienti luminosi e assolati, inoltre la retroilluminazione garantisce il funzionamento ottimale nell'oscurità
- Consumo energetico ridotto adatto per i dispositivi mobili industriali alimentati a batteria
2)
Maggiore durata in ambienti esterni con condizioni estreme
- Gamme di temperature di esercizio leader del settore comprese tra -30 e 80 gradi Celsius, adatte per i dispositivi industriali utilizzati in ambienti esterni estremi
3)
Aggiornamento del supporto dei design compatibili dai modelli trasmissivi esistenti
- La compatibilità dei fori di montaggio, delle dimensioni esterne, dell'assegnazione dei pin e dei connettori dell'interfaccia permette un facile aggiornamento dai modelli trasmissivi esistenti

Programma di vendita

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Interfaccia Spedizione
Modulo TFT-LCD
Transflective
Series
AA084VM11 8,4 pollici VGA LVDS 31 maggio 2017
AA104XL12 10,4 pollici XGA

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.