DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3103
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
TOKYO, 8 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFT-LCD a colori SXGA da 19,0 pollici dotato di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura di spessore fino a 5 millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 30 giugno attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo. Il nuovo modulo sarà presentato in occasione dell'esposizione 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight, dal 10 al 12 maggio.
Modulo TFT-LCD a colori di Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato
AA190EB02-PCAP
Il nuovo modulo potrà soddisfare le crescenti richieste del settore industriale di vetri di copertura di spessore elevato o adatti per l'uso con guanti. Esso, inoltre, garantisce una sensibilità multitocco accurata anche con lo schermo bagnato. La combinazione di queste capacità di tocco all'avanguardia e delle collaudate tecnologie TFT-LCD di Mitsubishi Electric potrà supportare varie applicazioni e installazioni.
Prodotto | Modello | Dimensioni display | Risoluzione | Driver LED | Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD con pannello touchscreen capacitivo proiettato |
AA190EB02-PCAP | 19,0 pollici | SXGA | Fornito | 30 giugno 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.