DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3103

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric aggiunge il pannello touchscreen capacitivo proiettato da 19,0 pollici per applicazioni industriali alla linea di moduli TFT-LCD a colori

Versione PDF (PDF:289.1KB)

TOKYO, 8 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFT-LCD a colori SXGA da 19,0 pollici dotato di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura di spessore fino a 5 millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 30 giugno attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo. Il nuovo modulo sarà presentato in occasione dell'esposizione 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight, dal 10 al 12 maggio.

Modulo TFT-LCD a colori di Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato
AA190EB02-PCAP

Il nuovo modulo potrà soddisfare le crescenti richieste del settore industriale di vetri di copertura di spessore elevato o adatti per l'uso con guanti. Esso, inoltre, garantisce una sensibilità multitocco accurata anche con lo schermo bagnato. La combinazione di queste capacità di tocco all'avanguardia e delle collaudate tecnologie TFT-LCD di Mitsubishi Electric potrà supportare varie applicazioni e installazioni.

Caratteristiche del prodotto

1)
Modulo TFT-LCD a colori con grande pannello touchscreen capacitivo proiettato per varie applicazioni industriali
- Il modulo da 19,0 pollici è ideale per sistemi di misurazione, macchine utensili, POS per distributori di benzina e molto altro ancora
2)
Il pannello touchscreen capacitivo proiettato garantisce una migliore operabilità
- Vetro di copertura dello spessore di 5 millimetri per un utilizzo in condizioni difficili
- Funzionamento con tocco in dieci punti con rilevamento accurato
- Elevata operabilità anche se lo schermo è bagnato o se l'utente indossa i guanti
3)
Soluzione completa per i pannelli touchscreen
-Soluzione unica per pannelli touschscreen TFT-LCD e schede di controllo
- Soluzione di optical bonding opzionale con resina per il modulo TFT-LCD, il sensore pannello touchscreen e il vetro di copertura, per ottenere immagini nitide in ambienti luminosi
- Il vetro di copertura temperato e il trattamento antiriflesso e antimacchia della superficie permettono l'uso in diverse applicazioni
- TFT-LCD, pannello touchscreen PCAP, vetro di copertura e dispositivo di controllo del tocco installati in fabbrica garantiscono un'affidabilità superiore

Programma di vendita dei prodotti campione

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Driver LED Spedizione
Modulo TFT-LCD con pannello touchscreen
capacitivo proiettato
AA190EB02-PCAP 19,0 pollici SXGA Fornito 30 giugno 2017

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.