DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3104
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Una densità della corrente eccezionale contribuirà ad aumentare la potenza di uscita degli impianti con inverter
TOKYO, 11 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio in sequenza di due nuovi moduli X-Series HVIGBT tipo LV100, per il mese di settembre. Questi moduli, che offrono la massima densità di potenza disponibile sul mercato, permetteranno agli impianti con inverter di ottenere un aumento della potenza di uscita e dell'efficienza, inoltre, sono caratterizzati da configurazioni più flessibili e maggiore affidabilità. È anche pianificata l'aggiunta di moduli SiC alla linea di prodotti. I moduli HVIGBT di Mitsubishi Electric svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della conversione di potenza negli impianti elettronici industriali per i sistemi ferroviari, di trasmissione di potenza e altre applicazioni industriali di grandi dimensioni.
I nuovi moduli saranno esposti in occasione del Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 a Norimberga, in Germania, dal 16 al 18 maggio, oltre che al PCIM Asia 2017 a Shanghai, in Cina, dal 27 al 29 giugno.
Modulo X-Series HVIGBT tipo LV100
Prodotto | Modello | Specifica | Spedizione |
---|---|---|---|
Modulo X-Series HVIGBT tipo LV100 |
CM450DA-66X | 3,3 kV/450 A/2 in 1 | Da settembre 2017 |
CM600DA-66X | 3,3 kV/600 A/2 in 1 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.