DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3110

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric ha sviluppato una soluzione che consente di visualizzare le onde radio per supportare il sistema IoT

Essa permette di progettare in modo rapido ed economico il posizionamento ottimale delle apparecchiature wireless

Versione PDF (PDF:403.1KB)

TOKYO, 24 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha sviluppato una soluzione di visualizzazione delle onde radio per determinare, con elevata precisione e velocità, l'intensità delle onde radio in fase di progettazione del posizionamento ottimale delle apparecchiature di comunicazione wireless. Questa soluzione esegue una simulazione rapida dei campi elettromagnetici e visualizza i risultati, permettendo così ai tecnici di eliminare i costi e i tempi prolungati di calcolo e progettazione del posizionamento delle apparecchiature wireless. Si prevede che questa soluzione sarà un importante supporto per l'introduzione dei sistemi IoT nelle città e nei tunnel, negli uffici e in altri ambienti a livello locale.

Caratteristiche principali

1)
Calcola l'attenuazione delle onde radio e visualizza le onde radio con rapidità e precisione
Per determinare l'intensità delle onde radio senza dover eseguire misurazioni effettive, la soluzione di Mitsubishi Electric costruisce un modello 3D dell'area target utilizzando foto aeree e altre fonti per calcolare l'altezza delle strutture che influiscono sull'intensità delle onde radio.

Al fine di visualizzare le onde radio in modo rapido e preciso, Mitsubishi Electric ha sviluppato una tecnologia che riduce drasticamente i tempi di calcolo, ovvero a un centesimo rispetto ai metodi esistenti. La tecnologia integra la tecnica del ray-tracing per misurare l'intensità delle onde radio e un modello statistico delle caratteristiche di attenuazione delle onde radio derivante da un database di misurazioni effettive delle onde radio.

L'area target viene quindi classificata come segue: 1) zone prive di ostacoli in cui le onde radio arrivano direttamente dalle antenne di trasmissione, 2) zone in cui le onde radio arrivano dopo essere state riflesse o rifratte (si piegano intorno a una struttura) una volta e 3) altre zone in cui la riflessione o la diffrazione si verifica più volte. Successivamente, un modello statistico viene applicato a ogni zona.

I modelli statistici vengono costruiti misurando effettivamente le intensità delle onde radio in una serie di aree di ciascuna zona, ad esempio uffici e strutture commerciali. Nel confronto con i modelli statistici esistenti utilizzati comunemente in tutto il mondo, Mitsubishi Electric ha stabilito che il suo nuovo modello statistico consente di ottenere la massima precisione.
2)
Riduce i tempi e i costi di un posizionamento ottimale delle apparecchiature wireless per i sistemi IoT

(1) Posizionamento delle stazioni base nei tunnel
Il semplice posizionamento di stazioni base a intervalli regolari all'interno di un tunnel può significare che un dato numero di stazioni base risulti effettivamente non necessario, inoltre non è detto che ciò consenta di eliminare il problema di scarsa ricezione all'interno delle curve (zona blu nella figura seguente). La soluzione di Mitsubishi Electric risolve questi problemi, ad esempio, riducendo il numero di stazioni base da quattro a tre, come indicato nella figura seguente.
(2) Posizionamento dei punti di accesso LAN wireless
Le figure riportate di seguito indicano un esempio di progetto di posizionamento per i punti di accesso LAN wireless all'interno di un ufficio. Il posizionamento iniziale utilizza molti punti di accesso e presenta delle zone senza copertura, mentre la soluzione di Mitsubishi Electric di visualizzazione delle onde radio consente di ridurre i punti di accesso da 6 a 4 e di eliminare le zone senza copertura.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.