Italy
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3114
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Essa consentirà di migliorare l'efficienza energetica e l'affidabilità dei generatori
TOKYO, 24 maggio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato una tecnologia che ritiene sia la prima al mondo in grado di determinare lo stato operativo dei generatori di energia per mezzo dell'analisi dei campi elettromagnetici di un numero di griglie senza precedenti, pari a 30 milioni, e dell'accoppiamento delle analisi numeriche. La nuova tecnologia aiuterà a migliorare le prestazioni del generatore grazie alla riduzione della perdita, all'aumento dell'efficienza di raffreddamento e alla riduzione delle vibrazioni, per ottenere una maggiore affidabilità e, infine, per migliorare la stabilità della fornitura di energia elettrica. Mitsubishi Electric si avvarrà della nuova tecnologia per i suoi attuali generatori per turbine VP-X Series e per i modelli futuri. L'azienda intende inoltre combinare le suddette tecnologie in un sistema onnicomprensivo che fornirà l'analisi completa dei generatori all'incirca entro il 2020.
La tecnologia analizza l'interazione tra campo elettromagnetico e campo del flusso del fluido termico, ma anche le configurazioni strutturali dei generatori di energia, permettendo così di calcolare la distribuzione dettagliata della temperatura e delle vibrazioni in base alla distribuzione dettagliata della perdita e della forza elettromagnetica.
Mitsubishi Electric sviluppa la sua tecnologia dei campi elettromagnetici su larga scala avvalendosi di un metodo di modellazione per la decomposizione dei domini. La distribuzione della perdita elettromagnetica nella bobina di uno statore con circa 100 trefoli di rame viene valutata con elevata precisione. In confronto all'analisi convenzionale su scala ridotta per ogni singola parte, questa nuova tecnologia valuta con precisione la distribuzione della perdita elettromagnetica analizzando le strutture alle estremità dello statore che influiscono in modo significativo sull'efficienza di generazione in generale.
Inoltre, questa tecnologia permette di effettuare calcoli dettagliati e la mappatura della distribuzione della temperatura e della deformazione grazie all'accoppiamento delle analisi del campo elettromagnetico e del campo del flusso del fluido termico del generatore, oltre che della struttura.
Mitsubishi Electric utilizza inoltre i dati generati con la nuova tecnologia per l'analisi delle condizioni iniziali del fluido termico, rendendo possibile il calcolo della distribuzione dettagliata della temperatura all'interno di un generatore. In aggiunta, l'analisi strutturale basata sui dati della forza elettromagnetica e l'analisi delle vibrazioni attraverso il generatore possono essere utilizzate per determinare quali tipi di sensori non è possibile installare per via dell'elevata rumorosità, dell'alta tensione e/o dell'ambiente ad alte vibrazioni.
Analisi | Dettagli | |
---|---|---|
Nuova | - Campo elettromagnetico: 30 milioni di griglie - Accoppiamento delle analisi dettagliate del campo elettromagnetico, dei campi del flusso termico e della struttura |
- Campo elettromagnetico: valutazione della struttura a bassa perdita nella sua interezza - Campi del flusso termico: analisi del fluido termico su vasta area per la valutazione della temperatura - Struttura: progetto complessivo delle vibrazioni e della forza |
Esistenti | - Campo elettromagnetico: 7 milioni di griglie - Analisi individuali del campo elettromagnetico, dei campi del flusso termico e della struttura |
- Campo elettromagnetico: valutazione della struttura a bassa perdita per ogni singola parte - Campi del flusso termico: analisi parziale del fluido termico per la valutazione della temperatura - Struttura: progetto individuale delle vibrazioni e della forza |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.