DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3126
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Il prodotto aggiunto di recente interessa la gamma di climatizzatori Packaged da 40 kW
TOKYO, 30 agosto 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che alla sua gamma di moduli Dual-In-line Package Intelligent Power Modules, moduli di potenza intelligenti DIP (DIPIPM™) di grandi dimensioni da 1200 V Ver. 6 ha aggiunto con decorrenza immediata il modello di semiconduttore di potenza a stampo per trasferimento da 75 A/1200 V per la gamma di climatizzatori Packaged da 40 kW.
Moduli DIPIPM di grandi dimensioni da 1200 V Ver.6 (75 A/1200 V)
Modello | Specifica | Spedizione |
---|---|---|
PSS75SA2FT | 75 A/1200 V | 30 agosto 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.