DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3127
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Adatto per strumenti di misurazione e dispositivi portatili
TOKYO, 6 settembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD WXGA da 10,1" per applicazioni industriali, ad esempio strumenti di misurazione e dispositivi portatili. Il modulo sarà in grado di offrire una combinazione senza precedenti di WXGA ad alta risoluzione (1.280×800 punti), angoli di visione estremamente ampi di 170 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2, gamma di temperature di esercizio compresa tra -40 e 80 gradi Celsius, oltre che un design sottile e leggero. Le vendite di prodotti campione inizieranno il 1° ottobre tramite le sedi di Mitsubishi Electric presenti in tutto il mondo.
Il nuovo modulo TFT-LCD consentirà di soddisfare la crescente domanda del mercato in termini di alta risoluzione, angoli di visione ampi, elevata luminosità e resistenza ad ambienti estremi per applicazioni e installazioni di vario genere. Oggi Mitsubishi Electric offre 31 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.
Prodotto | Modello | Spedizione dei campioni |
---|---|---|
WXGA da 10,1 pollici Modulo TFT-LCD |
AA101TA12 | 1° Ottobre 2017 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.