DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3133
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Il primo sistema in grado di monitorare simultaneamente il conducente e il passeggero anteriore con un'unica telecamera grandangolare
TOKYO, 5 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo del primo sistema di monitoraggio del conducente a bordo del veicolo con una telecamera grandangolare che consente di rilevare simultaneamente il conducente e il passeggero anteriore. Si prevede che questa tecnologia contribuirà a garantire una sicurezza di guida migliorata e sarà immessa in commercio intorno al 2018. Mitsubishi Electric intende esporre il suo sistema di monitoraggio del conducente in occasione del 45° Tokyo Motor Show 2017 presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight a Tokyo, dal 27 ottobre al 5 novembre.
I sistemi di monitoraggio del conducente convenzionali utilizzano solitamente una telecamera che analizza il volto del conducente per rilevare disattenzione o sonnolenza. I sistemi di imaging più recenti monitorano sia il conducente, sia il passeggero anteriore, per ottenere maggiore sicurezza e comodità. Mitsubishi Electric ha ora sviluppato una tecnologia che si avvale di un'unica telecamera grandangolare che monitora sia il conducente, sia il passeggero anteriore e li avvisa di comportamenti di guida potenzialmente pericolosi, ad esempio distogliere lo sguardo o mostrare sonnolenza; inoltre identifica le espressioni del volto e i gesti delle mani al fine di garantire una migliore assistenza, ad esempio modificando le impostazioni dell'aria condizionata.
40 in Giappone e 22 al di fuori del Giappone.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.