DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3134

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric System utilizza proiezioni sulla superficie stradale e segnali luminosi sulla carrozzeria per indicare con chiarezza gli spostamenti del veicolo

Il sistema Safe and Secure Lighting (illuminazione sicura e affidabile) sarà presentato alla 45ª edizione del Tokyo Motor Show

Versione PDF (PDF:94.6KB)

TOKYO, 10 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il suo nuovo sistema Safe and Secure Lighting (illuminazione sicura e affidabile), che utilizza proiezioni sulla superficie stradale e segnali luminosi sulla carrozzeria per segnalare ai pedoni e agli altri conducenti gli spostamenti e le azioni del veicolo. Alcune funzioni del nuovo sistema saranno presentate con la concept car EMIRAI4 in occasione della 45ª edizione del Tokyo Motor Show 2017 che si terrà nel complesso fieristico di Tokyo Big Sight a Tokyo, in Giappone, dal 27 ottobre al 5 novembre.

Il sistema proietta ampi segnali luminosi, facili da capire, chiaramente visibili ai pedoni e agli altri veicoli. Grazie a una combinazione di proiezioni sulla superficie stradale e segnali luminosi sulla carrozzeria, il sistema segnala in modo efficace ai presenti che il conducente intende usare la retromarcia o aprire una portiera. I movimenti naturali del conducente attivano il sistema in modo rapido e automatico, lasciando a passanti e veicoli tutto il tempo di reagire.

Gli indicatori luminosi garantiscono una comunicazione intuitiva con gli altri veicoli e i pedoni, migliorando notevolmente la sicurezza automobilistica. Secondo le ricerche, il 60% degli incidenti mortali per i pedoni si verifica di notte, pertanto le proiezioni luminose chiaramente visibili nel buio dovrebbero contribuire a ridurre questo tipo di sinistri. Inoltre, in futuro le azioni dei veicoli a guida automatica potrebbero essere difficili da interpretare, quindi utilizzando segnali luminosi altamente intuitivi è possibile aiutare a comprendere efficacemente le intenzioni di questi veicoli.

Mitsubishi Electric intende continuare a migliorare la sua tecnologia Safe and Secure Lighting (illuminazione sicura e affidabile) per aumentare la sicurezza automobilistica e prevenire gli incidenti.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.