DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3143

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia il controller programmabile ridondante MELSEC Serie iQ-R conforme a SIL 2 in accordo alla norma IEC 61508

Consente di realizzare una configurazione di sistema ridondante conforme agli standard di sicurezza internazionali

Versione PDF (PDF:149.7KB)

TOKYO, 30 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato che il 31 ottobre avrà luogo il lancio del nuovissimo controller programmabile per scopi generici MELSEC Serie iQ-R; il controller programmabile ridondante conforme a SIL 2 in accordo alla norma IEC 61508 è abbinato a un set CPU SIL2 a funzione ridondante per ottenere elevate prestazioni ed estrema affidabilità. Per contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, nel sistema sono integrati rilevatori e controller per il monitoraggio e la gestione e un controller programmabile per la sicurezza conforme agli standard di sicurezza internazionali.

Controller programmabile ridondante MELSEC Serie iQ-R SIL2

Caratteristiche del prodotto

1)
Conforme agli standard di sicurezza internazionali
- Conformità a SIL 2 in accordo alla norma IEC 61508, requisito obbligatorio per i sistemi di infrastrutture, certificazione TÜV Rheinland® per soddisfare i requisiti globali
2)
Il controllo dei processi integrato e il controllo della sicurezza consentono di ottenere una riduzione del costo totale di proprietà
- Il software di progettazione GX Works3 integra la programmazione di controllo dei processi e della sicurezza
- Permette di eseguire programmi di controllo dei processi integrati e della sicurezza per mezzo di un unico modulo CPU (per eseguire in sequenza i programmi di controllo generici), favorendo così la riduzione del costo totale di proprietà
3)
La configurazione ridondante consente di realizzare un sistema altamente affidabile
- Il sistema di base ridondante (set CPU SIL21, modulo di alimentazione, unità di base, modulo di rete) assicura il funzionamento ininterrotto mediante la commutazione in standby in caso di errori del sistema di controllo

1 Modulo CPU di processo SIL2 e modulo funzione SIL2 inclusi come set. Può essere utilizzato esclusivamente nella configurazione ridondante

Prodotto Modello Capacità programma2 Rilascio Obiettivo di vendita nel 2017
Set CPU di processo SIL2 R08PSFCPU-SET 80K fasi 31 ottobre 300 unità
R16PSFCPU-SET 160K fasi
R32PSFCPU-SET 320K fasi
R120PSFCPU-SET 1200K fasi

2 Capacità programma di controllo della sicurezza 40K fasi

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.