DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3151
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Controllo dei biglietti senza barriere, servizi di bordo personalizzati e molto altro ancora
TOKYO, 20 novembre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi una serie di soluzioni concettuali per la creazione di stazioni ferroviarie e vetture dei treni più comode e pratiche, che includono miglioramenti quali il controllo dei biglietti senza barriere nelle stazioni, servizi di bordo personalizzati e molto altro ancora. Questi concetti saranno presentati in occasione dell'evento Mass-Trans Innovation Japan 2017 presso il complesso fieristico Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dal 29 novembre al 1° dicembre.
Le persone sono sempre più interessate a un trasporto senza soluzione di continuità che permetta a chiunque di viaggiare comodamente e di beneficiare di servizi utili. Sebbene le porte di accesso automatiche per il controllo biglietti permettano alla maggior parte dei passeggeri di passare agevolmente, le persone su sedia a rotelle, che trasportano bagagli di grandi dimensioni o che spingono un passeggino, possono avere difficoltà a passare una scheda IC sul lettore e/o ad attraversare una porta di accesso stretta. Inoltre, si sta registrando una domanda crescente di assistenza specializzata e di servizi personalizzati sui treni.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.