DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3161

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia di riconoscimento degli oggetti, avvalendosi dell'IA proprietaria, per le telecamere delle vetture senza specchietti retrovisori in arrivo sul mercato

Il riconoscimento istantaneo di oggetti lontani migliorerà la sicurezza di guida

Versione PDF (PDF:239.1KB)

TOKYO, 17 gennaio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato la tecnologia per telecamere per il settore automobilistico, che si ritiene offra le massime prestazioni del mercato e che è in grado di rilevare vari tipi di oggetti a distanze fino a 100 metri; questa tecnologia sarà in grado di inviare avvisi avanzati ai conducenti, per garantire una migliore sicurezza di guida delle vetture senza specchietti retrovisori. La soluzione si basa sulla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) a marchio Maisart, di proprietà di Mitsubishi Electric, e si prevede che aiuterà a prevenire gli incidenti, in particolare in fase di cambio corsia da parte dei conducenti. Le vetture senza specchietti sulle quali gli specchietti retrovisori e laterali vengono sostituiti da sistemi di monitoraggio con telecamere, sono state approvate per l'uso in Europa e in Giappone nel 2016; si prevede che le prime vetture senza specchietti retrovisori per la distribuzione commerciale saranno lanciate in Giappone già nel prossimo anno.

Caratteristiche principali

1)
Rilevamento istantaneo degli oggetti lontani fino a circa 100 metri di distanza
- La tecnologia proposta da Mitsubishi Electric si avvale di un nuovo modello di riconoscimento visivo computazionale che simula il comportamento visivo dell'uomo e si focalizza rapidamente su determinate aree del campo visivo.
- Rispetto ai sistemi convenzionali basati su telecamere, questa tecnologia, che si ritiene offra le massime prestazioni del settore, può estendere in modo significativo la distanza massima di rilevamento degli oggetti da circa 30 metri a 100 metri; inoltre può migliorare la precisione di rilevamento degli oggetti dal 14 all'81 per cento.
2)
Riconoscimento degli oggetti in tempo reale grazie alla tecnologia IA Maisart di proprietà di Mitsubishi Electric
- Gli algoritmi relativamente semplici del modello di riconoscimento visivo computazionale liberano risorse di sistema per fornire prestazioni in tempo reale, anche nei sistemi di bordo.
- La tecnologia IA Maisart di Mitsubishi Electric, che realizza sistemi di IA compatti per dispositivi a costi contenuti, è in grado di distinguere i diversi tipi di oggetti, ad esempio pedoni, vetture e motocicli.

Sviluppi futuri

- Prestazioni più affidabili per la guida in condizioni climatiche avverse, durante la notte e sulle strade tortuose.
- Precisione di riconoscimento aumentata grazie all'uso dei dati delle serie temporali.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.