DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3168

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

La nuova antenna "REESA" compatta e dai costi contenuti di Mitsubishi Electric assicura un'elevata precisione nella scansione dei fasci

Versione PDF (PDF:394.4KB)

TOKYO, 6 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato unantenna REESA (Rotational Element Electronically Scanned Array), un dispositivo compatto e dai costi contenuti che assicura unelevata precisione nella scansione dei fasci grazie alla rotazione elettronica e individuale dei suoi elementi. Lantenna REESA è adatta per sistemi radar aeroportuali, sistemi di comunicazione satellitare mobile e potenziali nuove applicazioni come sistemi di riscaldamento industriale basati su microonde e montaggio su droni per la trasmissione dei dati a lunga distanza. La commercializzazione del prodotto è programmata per il 2020.

Caratteristiche principali

1)
Rotazione dei singoli elementi dellantenna per la massima precisione nella messa in fase e nella scansione dei fasci
- Controllo di fase tramite la rotazione individuale degli elementi dellantenna a polarizzazione circolare effettuata da motori
- Elevata precisione nella scansione dei fasci mediante il controllo di fase in incrementi di circa due gradi
- Più compatta e meno costosa delle tradizionali antenne con parabola ad azionamento meccanico e di tipo AESA (Active Electronically Scanned Array)
2)
Capacità di raggiungere unelevata efficienza con bassi consumi energetici
- Utilizza una guida donda cava per lalimentazione dellantenna che permette di ottenere unelevata efficienza pari all85% nella banda da 12 GHz

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.