DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3170

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa un sistema di proiezione di indicatori luminosi sul terreno per i veicoli

Il sistema Safe and Secure Lighting (illuminazione sicura e affidabile) realizza segnali luminosi animati interattivi e facili da vedere

Versione PDF (PDF:177.5KB)

TOKYO, 8 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi un nuovo sistema di indicatori per automobili che proietta segnali luminosi animati sulle superfici stradali attorno al veicolo, che possono cambiare in risposta al passaggio di un passante in avvicinamento, offrendo degli avvertimenti intuitivi e facilmente visibili sui movimenti imminenti del veicolo al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale.

I segnali luminosi animati proiettati sulle superfici stradali sono ben visibili anche in condizioni di cattivo tempo

Quando i sensori rilevano pedoni in avvicinamento, i tre tipi (1, 2 e 3) di segnali luminosi animati cambiano

I segnali luminosi proiettati sulla strada avvisano efficacemente le altre persone sui movimenti e le azioni del veicolo anche in condizioni di cattivo tempo. I modelli delle animazioni dei segnali luminosi cambiano quando i sensori del veicolo rilevano cambiamenti nell'area circostante al veicolo, ad esempio un pedone in avvicinamento. Inoltre, il sistema si avvale anche di segnali luminosi per tenere il conducente informato sulla situazione nell'area attorno al veicolo.

Strumenti per lo sviluppo e la valutazione di un nuovo sistema di indicatori

Il nuovo sistema include uno strumento di sviluppo e valutazione che i produttori possono utilizzare per controllare i modelli dei segnali luminosi prima di installare il sistema nei veicoli.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.