DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3171

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric Corporation presenta nuove tecnologie in occasione dell'evento annuale R&D Open House

Versione PDF (PDF:309.1KB)

Nuova tecnologia che utilizza l’apprendimento IA basato su modelli per controllare le apparecchiature
Apprende autonomamente come controllare le apparecchiature

La società ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) basata su modelli per controllare le apparecchiature in modo autonomo.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-b/index.page

Mitsubishi Electric collabora allo sviluppo di un'interfaccia basata sul tatto per unità di controllo a distanza che permette a vedenti e non vedenti di utilizzare facilmente i dispositivi
- Interfaccia altamente intuitiva che induce l'utilizzo del senso del tatto -

La società ha annunciato oggi che, in collaborazione con una scuola per ipovedenti, ha progettato un'interfaccia sperimentale di controllo a distanza che consente alle persone di utilizzare agevolmente le apparecchiature, sfruttando il senso del tatto per riconoscere le forme intuitive e i movimenti dei vari comandi.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-c/index.page

Mitsubishi Electric presenta la tecnologia di multiplexing spaziale a 16 fasci e raggiunge una velocità di trasmissione dati pari a 25,5 Gbps in una stazione base 5G
Secondo le previsioni, questa tecnologia contribuirà alla connessione universale dei dispositivi tramite trasmissione a banda larga

La società ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia di multiplexing spaziale a 16 fasci che opera a 28 GHz per stazioni radio base di quinta generazione (5G), presentando quello che viene ritenuto il primo sistema 5G al mondo capace di raggiungere una velocità di trasmissione pari a 25,5 Gbps per un singolo dispositivo utente a 28 GHz con larghezza di banda di 500 MHz.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-e/index.page

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia di comunicazione wireless intelligente supportata dall'intelligenza artificiale
Secondo le previsioni, questa tecnologia aiuterà a ridurre le dimensioni e i consumi energetici dei dispositivi IoT

La società ha annunciato oggi di aver sviluppato il primo sistema di comunicazione wireless al mondo con funzioni di ottimizzazione automatica, in grado di aumentare prestazioni e capacità grazie alle potenzialità offerte dal marchio proprietario di intelligenza artificiale (IA) Maisart* e dalla tecnologia digitale avanzata.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-f/index.page

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) ad hardware compatto per l'implementazione in dispositivi FPGA di piccole dimensioni
Il miglioramento dell'elaborazione in tempo reale e la riduzione dei costi creeranno maggiori opportunità di implementazione della tecnologia di intelligenza artificiale in elettrodomestici, ascensori, mappe ad alta precisione e altre applicazioni

La società ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) ad hardware compatto che può essere implementata in dispositivi FPGA (Field Programmable Gate Array) di piccole dimensioni, configurabili da parte di utenti e progettisti per sviluppare applicazioni su misura.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-g/index.page

Una nuova tecnologia mostra superfici con effetto metallo nei display
Lucentezza e sfumatura cambiano in tempo reale, in base all'angolo di visualizzazione della persona

La società ha annunciato oggi lo sviluppo di una tecnologia di "espressione realistica della trama", denominata Real Texture, che conferisce alla segnaletica digitale e ai display del veicolo l'aspetto di realistiche superfici in metallo, per un effetto visivo più gradevole.

http://it.mitsubishielectric.com/it/news-events/releases/global/2018/0214-h/index.page

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.