DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3172

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

La nuova tecnologia utilizza l'apprendimento IA basato su modello per controllare le apparecchiature

Apprende autonomamente come controllare le apparecchiature

Versione PDF (PDF:195.0KB)

TOKYO, 14 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato una tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) basata su modello per controllare le apparecchiature in modo autonomo. La tecnologia IA proprietaria di Maisart* costruisce modelli delle apparecchiature procedendo per tentativi e quindi impara le regole di controllo in base a tali modelli. In una dimostrazione in cui viene utilizzato un labirinto circolare, il cui obiettivo è guidare una palla al centro del labirinto ribaltando e inclinando il labirinto stesso, la tecnologia ha imparato con successo a guidare la palla verso l'obiettivo senza richiedere alcuna programmazione umana. Si prevede che la nuova tecnologia di Mitsubishi Electric, ancora in fase di sviluppo, in futuro ridurrà drasticamente i tempi e i costi di sviluppo dei programmi di controllo.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)

Utilizzando la IA basta su modello, la tecnologia impara automaticamente le regole di controllo, per ridurre i tempi e i costi di sviluppo del sistema. Procedendo per tentativi, il sistema apprende il modello di uno spazio di stati della dinamica del sistema specifico, che viene quindi utilizzato dalla tecnologia per imparare automaticamente le regole di controllo necessarie per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Gli esseri umani non devono più sviluppare programmi manuali per insegnare le azioni di controllo appropriate, e questo permette di ridurre i tempi e i costi di sviluppo dei programmi di controllo.

In futuro, Mitsubishi Electric intende continuare a sviluppare la tecnologia aggiungendo ulteriori funzionalità IA per aumentare la velocità e la precisione dell'apprendimento autonomo. Intende inoltre utilizzare simulazioni 3D dell'apparecchiatura controllata al fine di ridurre sensibilmente il tempo necessario per imparare i metodi di controllo.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.