DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3175

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa una tecnologia di comunicazione wireless intelligente supportata dall'intelligenza artificiale

Secondo le previsioni, questa tecnologia aiuterà a ridurre le dimensioni e i consumi energetici dei dispositivi IoT

Versione PDF (PDF:216.4KB)

TOKYO, 14 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver sviluppato il primo sistema di comunicazione wireless al mondo con funzioni di ottimizzazione automatica, in grado di aumentare prestazioni e capacità grazie alle potenzialità offerte dal marchio proprietario di intelligenza artificiale (IA) Maisart* e dalla tecnologia digitale avanzata. I test hanno dimostrato che l'amplificatore permette di raddoppiare il guadagno normale e migliorare l'efficienza energetica di 20 punti percentuali rispetto ai sistemi convenzionali. Inoltre il trasmettitore può utilizzare vari standard di modalità di accesso per comunicazioni wireless, trasmettendo contemporaneamente fino a tre bande di frequenza operativa arbitraria su un singolo circuito. Si prevede che questa soluzione innovativa, che integra la tecnologia proprietaria IA e quella totalmente digitale di Mitsubishi Electric, ridurrà drasticamente i consumi energetici, migliorerà i processi di miniaturizzazione e supporterà la globalizzazione delle apparecchiature IoT multibanda in grado di soddisfare più standard e normative di comunicazione.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)

Dettagli

1)
La tecnologia, che sfrutta un algoritmo IA proprietario per controllare e ottimizzare in modo automatico e intelligente i segnali in ingresso e vari controlli di tensione dell'amplificatore, può essere applicata sia per potenze in uscita elevate, sia con valori molto bassi. Il risultato è la riduzione del consumo energetico nelle apparecchiature di comunicazione rispetto agli amplificatori gestiti con tecnologia convenzionale. Nella configurazione hardware attuale, l'amplificatore basato su IA di Mitsubishi Electric può supportare frequenze fino a 3,8 GHz, adeguate all'impiego con sistemi 5G.
2)
I trasmettitori con tecnologia totalmente digitale di Mitsubishi Electric utilizzano il controllo software per supportare contemporaneamente fino a tre frequenze operative arbitrarie e standard di comunicazione su un solo circuito. Sostituiscono i tradizionali trasmettitori analogici con una soluzione semplificata: un innovativo codificatore digitale programmabile facilmente riconfigurabile con segnali radio software-defined e basati su IA.

Prestazioni della nuova tecnologia di comunicazione wireless intelligente supportata dall'intelligenza artificiale

  Guadagno Efficienza Bande/standard
Nuova tecnologia 15 dB 55% 3
Tecnologia convenzionale 12 dB 35% 1

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.