DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3178
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Realizzato per una produzione innovativa ed efficiente basata sull'IoT secondo il concetto di "e-F@ctory"
TOKYO, 20 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la conclusione dei lavori di costruzione di uno stabilimento ad automazione integrata per la produzione di interruttori a depressione e interruttori rompivuoto presso il proprio Power Distribution Systems Center di Marugame, Giappone. Nel nuovo stabilimento verrà applicato il concetto di e-F@ctory di Mitsubishi Electric, che prevede l'automazione integrata basata sulle tecnologie IoT per ottenere un elevato livello di efficienza e produttività e ridurre i costi. Secondo le previsioni, le vendite combinate di interruttori a depressione e interruttori rompivuoto saliranno a 12 miliardi di yen entro il 2025.
Il concetto di e-F@ctory della società si basa su tecnologie all'avanguardia che consentono di visualizzare informazioni e si integra con sistemi costruttivi di alto livello per garantire un miglioramento della produzione. Il nuovo stabilimento sfrutterà questo know-how per unificare le informazioni sulla produzione, dalla ricezione dell'ordine all'assemblaggio, fino alla consegna, allo scopo di ottimizzare la produttività e la qualità del prodotto. Inoltre, il concetto di e-F@ctory sarà utilizzato per migliorare la velocità dei cicli e ridurre i tempi necessari all'esecuzione.
A differenza di quanto accadeva prima nel Power Distribution Systems Center, i tempi di attività della linea di produzione ad automazione integrata aumenteranno a seguito della parziale introduzione di dispositivi di assemblaggio e test per interruttori a depressione e interruttori rompivuoto.
Si tratta del primo stabilimento in cui viene adottato il sistema D-SMiree* di Mitsubishi Electric per la distribuzione in corrente continua a media e bassa tensione, con tensioni fino a 1.500 V CC. Inoltre il nuovo stabilimento utilizzerà avanzate apparecchiature a basso consumo energetico e tecnologie per la visualizzazione della perdita di energia, che consentiranno di ridurre l'impatto ambientale e i consumi.
* D-SMiree: Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology (Sistema per la rete di distribuzione in corrente continua a media tensione Diamond-Smart per un'ecologia economica, affidabile e innovativa)
Ubicazione | 8 Horai-cho, Marugame, Prefettura di Kagawa, Giappone |
---|---|
Superficie edificata | Circa 12.900 m2 (superficie calpestabile: circa 14.200 m2) |
Struttura | Costruzione in acciaio a due piani |
Principali strutture | Aree per la produzione e i test, uffici per i reparti di sviluppo, progettazione e controllo qualità |
Inizio delle attività | Luglio 2018 (consecutivamente da marzo 2018) |
Parametri ambientali | Riduzione di circa 280 tonnellate nelle emissioni annuali di CO2: • Impianto alimentato a energia solare (inizialmente da 200 kW, poi da 600 kW entro il 2020) • Apparecchiature ad alta efficienza (illuminazione a LED, trasformatori e così via) • Impianto di condizionamento a radiazione • Sistema D-SMiree per la distribuzione in corrente continua a media e bassa tensione |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.