DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3181

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Avvio del nuovo stabilimento per la produzione di ascensori Mitsubishi Electric in Corea del Sud

Consentirà di accelerare l'attività globale correlata ad ascensori e scale mobili potenziando i processi di sviluppo, verifica e produzione

Versione PDF (PDF:184.1KB)

TOKYO, 26 febbraio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° marzo la propria consociata Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) avvierà le operazioni presso un nuovo stabilimento per la produzione di ascensori nella zona franca di Incheon in Corea del Sud. La fabbrica sarà dotata di un centro di ricerca e sviluppo per potenziare i processi di sviluppo e verifica e permetterà di espandere la capacità produttiva attuale di 2,5 volte, portandola a 4.000 unità. Mitsubishi Electric prevede così di ampliare la propria attività globale correlata ad ascensori e scale mobili e di aumentare la quota di mercato in Corea del Sud.

Nuova fabbrica

Nuova fabbrica KMEC

Ubicazione Zona franca di Incheon (Songdo), Città metropolitana di Incheon, Repubblica di Corea
Superficie dello stabilimento 18.220 metri quadrati Spazio calpestabile 19.070 metri quadrati
Obiettivo Sviluppo, verifica e produzione di apparecchi elevatori
Inizio delle attività 1° marzo 2018 Capacità produttiva 4.000 unità all'anno
Investimento Circa 33 miliardi di KRW (equivalenti a circa 27 milioni di dollari USA)
Dipendenti Circa 120 (inizialmente)
Strutture aggiuntive Torre di collaudo ascensori da 95 metri e centro di formazione sul campo

Obiettivi della nuova fabbrica

1)
Sfruttare il potenziamento delle capacità di sviluppo e verifica del nuovo centro di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze del mercato globale
- Il nuovo centro R&D per lo sviluppo e la verifica potrà contare sulle notevoli capacità di progettazione di KMEC
- Nel nuovo centro verranno trasferiti processi selezionati di sviluppo e verifica su scala globale da Inazawa Works, sito di produzione principale per ascensori e scale mobili di Mitsubishi Electric in Giappone
- Integrare in modo strategico le funzioni di vendita, progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e manutenzione in Corea del Sud per offrire ascensori che soddisfino specifiche esigenze locali

2)
Rafforzare la competitività dei prodotti ampliando la fornitura di ascensori ad alta velocità per il mercato globale
- Per soddisfare la crescente domanda globale creata dal numero sempre maggiore di edifici ad alto sviluppo verticale, Mitsubishi Electric introdurrà modelli di ascensori ad alta velocità in grado di viaggiare a 300 metri al minuto o addirittura a 360 metri al minuto, che integrano i modelli attuali con velocità di 240 metri al minuto. Inoltre, la sede di produzione in Corea del Sud contribuirà a migliorare la competitività dei prezzi degli ascensori ad alta velocità.
- Rispondere alle crescenti richieste di rinnovamento degli ascensori ad alta velocità, in particolare nell'area ASEAN e in Medio Oriente
3)
Potenziare la capacità produttiva per espandere l'attività in Corea del Sud
- Aumentare la produzione degli ascensori della serie NexPia progettati specificamente per la Corea del Sud
- Rispondere alla crescente domanda di edifici di piccole e medie dimensioni con numero limitato di piani nel mercato della Corea del Sud

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.