DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3194
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
TOKYO, 29 maggio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 30 maggio sarà aggiunto alla serie di terminali operatore grafici GOT2000, un tipo di interfaccia uomo-macchina (HMI), un nuovo modello ad alta resistenza per permettere agli operatori di monitorare, azionare e regolare le macchine che funzionano in condizioni estreme, ad esempio a temperature molto elevate, in condizioni di illuminazione molto intensa, di forti vibrazioni o urti e di elevata pressione dell'acqua.
Prodotto | Modello | Specifica | Rilascio | Obiettivo di vendita/anno |
---|---|---|---|---|
Serie GOT2000 Modello ad alta resistenza |
GT2507T-WTSD | ・Schermo da 7 pollici ・Colore del pannello: argento ・Pannello frontale: alluminio |
30 maggio 2018 | 3.000 unità |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.