DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3208
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Ideale per strumenti di misurazione versatili e dispositivi industriali per esterni
TOKYO, 22 agosto 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD WXGA da 7,0 pollici per applicazioni industriali, come strumenti di misurazione e dispositivi per esterni, e altro ancora. Il modulo sarà in grado di offrire una combinazione senza precedenti di WXGA ad alta risoluzione (1.280 × 768 punti), angoli di visione estremamente ampi di 176 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, elevata luminosità pari a 1.000 cd/m2, rapporto di contrasto elevato (1000:1), gamma di temperature di esercizio versatile, compresa tra -40 e 80 gradi Celsius, con un'elevata resistenza alle vibrazioni. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 20 settembre attraverso gli uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Il nuovo modulo TFT-LCD è in grado di soddisfare la domanda crescente del mercato di applicazioni e installazioni versatili che necessitano di caratteristiche quali alta risoluzione, angoli di visione ampi, alta luminosità e alta resistenza alle vibrazioni e alle temperature estreme.
Oggi Mitsubishi Electric offre 34 moduli TFT-LCD con angoli di visione estremamente ampi.
Prodotto | Modello | Driver LED | Spedizioni dei campioni |
---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD WXGA da 7,0 pollici | AA070TA01 | Implementato | 20 settembre 2018 |
AA070TA11 | ─ |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.